规划控制模块
规划控制模块
本页面包含了规划控制模块(Planning and Control, PNC)包含的话题和服务的相关文档协议,以支持系统的规划控制功能。
本模块位于 orin 开发板上,http 后端监听的端口为 53176。
Channel 接口
| 话题名 | 话题描述 | 订阅 or 发布 | 消息类型 | 频率 | 通信后端 |
|---|---|---|---|---|---|
/body_drive/wheel_joint_command | 关节指令 | 发布 | joint_msg_interface::msg::JointCommand | 100hz | ros2 |
/cmd_vel | 速度指令 | 发布 | geometry_msgs/msg/Twist | 20hz | ros2 |
/pnc/human_detect | pnc的行人检测结果 | 发布 | std_msg::msg::Bool | 20hz | ros2 |
/path | pnc的路径规划path | 发布 | nav_msgs/msg/Path | 事件触发 | ros2 |
RPC 接口
任务下发接口统一说明:
1.执行任务前,需要机器人重定位成功,且下发任务的地图id需要与重定位的地图一致
2.下发任务时,需要设置task_id,若不设置(默认为0),PNC会自动生成一个task_id,并在response中返回,客户端需要保存该task_id以便后续下发控制指令或查询任务状态
| 接口名 | 接口描述 | 请求消息类型 | 答复消息类型 | 备注 | 通信后端 |
|---|---|---|---|---|---|
pb:/aimdk.protocol.PncService/PlanningNaviToGoal | 下发给定目标点ID的规划导航任务 | aimdk::protocol::PncPlanningNaviToGoalRequest | aimdk::protocol::CommonTaskResponse | 到点精度范围约0.05米 | http |
pb:/aimdk.protocol.PncService/PlanningNaviToPose2D | 下发给定目标点位姿的规划导航任务 | aimdk::protocol::PncPlanningNaviToPose2DRequest | aimdk::protocol::CommonTaskResponse | 到点精度范围约0.05米 | http |
pb:/aimdk.protocol.PncService/MobileNaviToGoal | 下发给定目标点ID的短距离导航任务, 适用拆垛任务 | aimdk::protocol::PncPlanningNaviToGoalRequest | aimdk::protocol::CommonTaskResponse | 到点精度范围约0.05米 | http |
pb:/aimdk.protocol.PncService/MobileNaviToPose2D | 下发给定目标点位姿的短距离导航任务, 适用拆垛任务 | aimdk::protocol::PncPlanningNaviToPose2DRequest | aimdk::protocol::CommonTaskResponse | 到点精度范围约0.05米 | http |
pb:/aimdk.protocol.PncService/LinearNaviToRelative | 下发给定相对目标点位姿的直线导航任务 | aimdk::protocol::PncLinearNaviToRelativeRequest | aimdk::protocol::CommonTaskResponse | 先执行原地旋转,再执行直线移动 | http |
pb:/aimdk.protocol.PncService/LinearNaviToGoal | 下发给定目标点ID的直线导航任务 | aimdk::protocol::PncLinearNaviToGoalRequest | aimdk::protocol::CommonTaskResponse | 先执行原地旋转,再执行直线移动 | http |
pb:/aimdk.protocol.PncService/LinearNaviToPose2D | 下发给定目标点位姿的直线导航任务 | aimdk::protocol::PncLinearNaviToPose2DRequest | aimdk::protocol::CommonTaskResponse | 先执行原地旋转,再执行直线移动 | http |
pb:/aimdk.protocol.PncService/DirectNaviToRelativeGoal | 下发给定目标点ID的直接移动任务 | aimdk::protocol::PncDirectNaviToRelativeGoalRequest | aimdk::protocol::CommonTaskResponse | 一边平移一边旋转,仅适用于目标点与机器人朝向偏差较小的任务,否则可能导致到点偏差较大 | http |
pb:/aimdk.protocol.PncService/DirectNaviToRelative | 下发给定相对目标点位姿的直接移动任务 | aimdk::protocol::PncDirectNaviToRelativeRequest | aimdk::protocol::CommonTaskResponse | 一边平移一边旋转,仅适用于目标点与机器人朝向偏差较小的任务,否则可能导致到点偏差较大 | http |
pb:/aimdk.protocol.PncService/SpinTurnAndMoveForward | 下发给原地旋转+直线前进任务,会先执行原地旋转,再执行直线前进 | aimdk::protocol::PncSpinTurnAndMoveForwardRequest | aimdk::protocol::CommonTaskResponse | http | |
pb:/aimdk.protocol.PncService/SpinTurn | 下发原地旋转任务 | aimdk::protocol::PncSpinTurnRequest | aimdk::protocol::CommonTaskResponse | http | |
pb:/aimdk.protocol.PncService/MoveForward | 下发直线平移任务, 该Action会根据用户设置的angle的范围决定采用纵向移动模式或是横向移动模式,当angle在-30, 30度、-150, -180度、150, 180度范围内时,机器人会采用纵向移动模式,即机器人会沿着angle方向移动distance距离;当angle在60, 120度或-60, -120度范围内时,机器人会采用横向移动模式,即机器人会沿着angle方向移动distance距离。其它情况下任务返回失败。 | aimdk::protocol::PncMoveForwardRequest | aimdk::protocol::CommonTaskResponse | 任务执行后机器朝向不会发生变化 | http |
pb:/aimdk.protocol.PncService/PreciseNaviToGoal | 下发给定目标点ID的高精度导航任务 | aimdk::protocol::PncPreciseNaviToGoalRequest | aimdk::protocol::CommonTaskResponse | 仅适用于特殊场景下的高精到点任务,机器人会先以普通规划导航模式走到目标点后方约0.5米的位置,再直接移动到目标点,直接移动过程中不避障,并可能多次调整。到点精度约0.1米左右。需要保证目标点后方有足够空间。非特殊需求不建议使用此模式 | http |
pb:/aimdk.protocol.PncService/ActionCancel | 下发取消任务指令 | aimdk::protocol::CommonTaskRequest | aimdk::protocol::CommonTaskResponse | 仅当task_id匹配时才响应指令,否则返回CommonState_FAILURE | http |
pb:/aimdk.protocol.PncService/ActionPause | 下发暂停任务指令 | aimdk::protocol::CommonTaskRequest | aimdk::protocol::CommonTaskResponse | 仅当task_id匹配时才响应指令,否则返回CommonState_FAILURE | http |
pb:/aimdk.protocol.PncService/ActionResume | 下发恢复暂停中的任务指令 | aimdk::protocol::CommonTaskRequest | aimdk::protocol::CommonTaskResponse | 仅当task_id匹配时才响应指令,否则返回CommonState_FAILURE | http |
pb:/aimdk.protocol.PncService/ActionGetState | 获取导航任务状态 | aimdk::protocol::CommonTaskRequest | aimdk::protocol::PncServiceStateResponse | 仅当task_id匹配时才返回正确的任务状态,否则返回PncServiceState_FAILED | http |
Protobuf 消息类型
aimdk::protocol::PncPathChannel
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::Header | 自定义消息头,指定路线所在的坐标系 |
| pose | aimdk::protocol::SE3Pose | 路径点位姿 |
aimdk::protocol::OccupancyGrid
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::Header | 消息头 |
| info | aimdk::protocol::MapMetaData | 地图元数据信息 |
| data | int32 | 占用栅格数据,-1表示未知,0表示空闲,100表示占用 |
aimdk::protocol::MapMetaData
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| map_load_time | aimdk::protocol::Timestamp | 地图加载时间 |
| resolution | float | 地图分辨率,米/像素 |
| width | uint32 | 地图宽度,像素 |
| height | uint32 | 地图高度,像素 |
| origin | aimdk::protocol::SE3Pose | 地图原点位姿 |
aimdk::protocol::PncAvoidStatusChannel
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::Header | 消息头 |
| avoid_status | aimdk::protocol::AvoidStatus | 避障状态 |
aimdk::protocol::AvoidStatus
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| AvoidStatus_UNKNOWN | 0 | 未知状态 |
| AvoidStatus_NORMAL | 1 | 正常状态 |
| AvoidStatus_AVOIDING | 2 | 避障中 |
| AvoidStatus_BLOCKED | 3 | 被阻挡 |
aimdk::protocol::PncPlanningNaviToGoalRequest
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | RPC 请求的 header |
| task_id | uint64 | 任务id |
| map_id | uint64 | 地图id |
| target_id | int64 | 目标点id |
| guide_line_id | int64 | 引导路线id,保留字段,未使用 |
| ackerman_mode | bool | 阿克曼模式,保留字段,未使用 |
| enable_obstacle_avoidance | bool | 是否开启实时避障 |
aimdk::protocol::PncPlanningNaviToPose2DRequest
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | RPC 请求的 header |
| task_id | uint64 | 任务id |
| map_id | uint64 | 地图id |
| pose | aimdk::protocol::SE2Pose | 目标点位姿 |
| ackerman_mode | bool | 阿克曼模式,保留字段,未使用 |
| enable_obstacle_avoidance | bool | 是否开启实时避障 |
aimdk::protocol::PncMobileNaviToGoalRequest
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | RPC 请求的 header |
| task_id | uint64 | 任务id |
| map_id | uint64 | 地图id |
| target_id | int64 | 目标点id |
| guide_line_id | int64 | 引导路线id,保留字段,未使用 |
| ackerman_mode | bool | 阿克曼模式,保留字段,未使用 |
| waypoints | repeated aimdk::protocol::SE2Pose | 途经点坐标,保留字段,未使用 |
| enable_obstacle_avoidance | bool | 是否开启实时避障 |
aimdk::protocol::PncMobileNaviToPose2DRequest
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | RPC 请求的 header |
| task_id | uint64 | 任务id |
| map_id | uint64 | 地图id |
| pose | aimdk::protocol::SE2Pose | 目标点位姿 |
| ackerman_mode | bool | 阿克曼模式,保留字段,未使用 |
| waypoints | repeated aimdk::protocol::SE2Pose | 途经点坐标,保留字段,未使用 |
| enable_obstacle_avoidance | bool | 是否开启实时避障 |
aimdk::protocol::PncLinearNaviToRelativeRequest
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | RPC 请求的 header |
| task_id | uint64 | 任务id |
| map_id | uint64 | 地图id |
| pose | aimdk::protocol::SE2Pose | 相对机器本体的目标点位姿 |
aimdk::protocol::PncLinearNaviToGoalRequest
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | RPC 请求的 header |
| task_id | uint64 | 任务id |
| map_id | uint64 | 地图id |
| target_id | int64 | 目标点id |
aimdk::protocol::PncLinearNaviToPose2DRequest
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | RPC 请求的 header |
| task_id | uint64 | 任务id |
| map_id | uint64 | 地图id |
| pose | aimdk::protocol::SE2Pose | 目标点位姿 |
aimdk::protocol::PncDirectNaviToRelativeGoalRequest
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | RPC 请求的 header |
| task_id | uint64 | 任务id |
| map_id | uint64 | 地图id |
| target_id | int64 | 目标点id |
aimdk::protocol::PncDirectNaviToRelativeRequest
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | RPC 请求的 header |
| task_id | uint64 | 任务id |
| map_id | uint64 | 地图id |
| pose | aimdk::protocol::SE2Pose | 相对机器本体的目标点位姿 |
aimdk::protocol::PncSpinTurnAndMoveForwardRequest
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | RPC 请求的 header |
| task_id | uint64 | 任务id |
| map_id | uint64 | 地图id |
| angle | double | 相对机器当前朝向的旋转角度,单位:弧度 |
| distance | double | 相对机器当前位置的前进距离,单位:米 |
aimdk::protocol::PncSpinTurnRequest
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | RPC 请求的 header |
| task_id | uint64 | 任务id |
| map_id | uint64 | 地图id |
| angle | double | 相对机器当前朝向的旋转角度,单位:弧度 |
aimdk::protocol::PncMoveForwardRequest
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | RPC 请求的 header |
| task_id | uint64 | 任务id |
| map_id | uint64 | 地图id |
| angle | double | 相对机器当前朝向的平移方向,单位:弧度 |
| distance | double | 相对机器当前位置的平移距离,单位:米 |
aimdk::protocol::PncPreciseNaviToGoalRequest
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | RPC 请求的 header |
| task_id | uint64 | 任务id |
| map_id | uint64 | 地图id |
| target_id | int64 | 目标点id |
| pose_offset | aimdk::protocol::SE2Pose | 目标点相对偏移 |
aimdk::protocol::PncActionCancelRequest
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | RPC 请求的 header |
| task_id | uint64 | 任务id |
aimdk::protocol::PncActionPauseRequest
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | RPC 请求的 header |
| task_id | uint64 | 任务id |
aimdk::protocol::PncActionResumeRequest
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | RPC 请求的 header |
| task_id | uint64 | 任务id |
aimdk::protocol::PncActionGetStateRequest
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::RequestHeader | RPC 请求的 header |
| task_id | uint64 | 任务id |
aimdk::protocol::PncServiceStateResponse
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::ResponseHeader | RPC 响应的 header |
| task_id | uint64 | 当前任务id |
| state | aimdk::protocol::PncServiceState | PNC运行状态 |
aimdk::protocol::PncServiceState
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| PncServiceState_UNDEFINED | 0 | 未知状态 |
| PncServiceState_IDLE | 1 | 任务空闲中 |
| PncServiceState_RUNNING | 2 | 任务运行中 |
| PncServiceState_PAUSED | 3 | 任务暂停中 |
| PncServiceState_SUCCESS | 4 | 任务完成 |
| PncServiceState_FAILED | 5 | 任务失败 |
aimdk::protocol::PncRcTwistChannel
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| header | aimdk::protocol::Header | 请求头 |
| twist | aimdk::protocol::pnc::Twist |
使用示例
1. 下发PlanningNaviToGoal任务
bash
#!/bin/bash
#curl使用示例(以 ORIN ip: 192.168.100.110 为例):
curl -i -H 'content-type:application/json' \
-H 'timeout: 60000' \
-X POST 'http://192.168.100.110:53176/rpc/aimdk.protocol.PncService/PlanningNaviToGoal' \
-d '{
"header": {
"timestamp": {
"seconds": 0,
"nanos": 0,
"ms_since_epoch": 0
},
"control_source": 0
},
"task_id": 0,
"map_id": 1,
"target_id": 0,
"guide_line_id": 0,
"ackerman_mode": false,
"enable_obstacle_avoidance": true
}'
2. 下发PlanningNaviToPose2D任务
bash
#!/bin/bash
#curl使用示例(以 ORIN ip: 192.168.100.110 为例):
curl -i -H 'content-type:application/json' \
-H 'timeout: 60000' \
-X POST 'http://192.168.100.110:53176/rpc/aimdk.protocol.PncService/PlanningNaviToPose2D' \
-d '{
"header": {
"timestamp": {
"seconds": 0,
"nanos": 0,
"ms_since_epoch": 0
},
"control_source": 0
},
"task_id": 0,
"map_id": 1,
"pose": {
"position": {
"x": 10.0,
"y": 5.0
},
"angle": 3.14159
},
"ackerman_mode": false,
"enable_obstacle_avoidance": true
}'
3. 下发MobileNaviToGoal任务
bash
#!/bin/bash
#curl使用示例(以 ORIN ip: 192.168.100.110 为例):
curl -i -H 'content-type:application/json' \
-H 'timeout: 60000' \
-X POST 'http://192.168.100.110:53176/rpc/aimdk.protocol.PncService/MobileNaviToGoal' \
-d '{
"header": {
"timestamp": {
"seconds": 0,
"nanos": 0,
"ms_since_epoch": 0
},
"control_source": 0
},
"task_id": 0,
"map_id": 1,
"target_id": 0,
"guide_line_id": 0,
"ackerman_mode": false,
"enable_obstacle_avoidance": true
}'
4. 下发MobileNaviToPose2D任务
bash
#!/bin/bash
#curl使用示例(以 ORIN ip: 192.168.100.110 为例):
curl -i -H 'content-type:application/json' \
-H 'timeout: 60000' \
-X POST 'http://192.168.100.110:53176/rpc/aimdk.protocol.PncService/MobileNaviToPose2D' \
-d '{
"header": {
"timestamp": {
"seconds": 0,
"nanos": 0,
"ms_since_epoch": 0
},
"control_source": 0
},
"task_id": 0,
"map_id": 1,
"pose": {
"position": {
"x": 10.0,
"y": 5.0
},
"angle": 3.14159
},
"ackerman_mode": false,
"enable_obstacle_avoidance": true
}'
5. 下发LinearNaviToRelative任务
bash
#!/bin/bash
#curl使用示例(以 ORIN ip: 192.168.100.110 为例):
curl -i -H 'content-type:application/json' \
-H 'timeout: 60000' \
-X POST 'http://192.168.100.110:53176/rpc/aimdk.protocol.PncService/LinearNaviToRelative' \
-d '{
"header": {
"timestamp": {
"seconds": 0,
"nanos": 0,
"ms_since_epoch": 0
},
"control_source": 0
},
"task_id": 0,
"map_id": 1,
"pose": {
"position": {
"x": 1.0,
"y": 1.0
},
"angle": 1.57
}
}'
6. 下发LinearNaviToGoal任务
bash
#!/bin/bash
#curl使用示例(以 ORIN ip: 192.168.100.110 为例):
curl -i -H 'content-type:application/json' \
-H 'timeout: 60000' \
-X POST 'http://192.168.100.110:53176/rpc/aimdk.protocol.PncService/LinearNaviToGoal' \
-d '{
"header": {
"timestamp": {
"seconds": 0,
"nanos": 0,
"ms_since_epoch": 0
},
"control_source": 0
},
"task_id": 0,
"map_id": 1,
"target_id": 0
}'
7. 下发LinearNaviToPose2D任务
bash
#!/bin/bash
#curl使用示例(以 ORIN ip: 192.168.100.110 为例):
curl -i -H 'content-type:application/json' \
-H 'timeout: 60000' \
-X POST 'http://192.168.100.110:53176/rpc/aimdk.protocol.PncService/LinearNaviToPose2D' \
-d '{
"header": {
"timestamp": {
"seconds": 0,
"nanos": 0,
"ms_since_epoch": 0
},
"control_source": 0
},
"task_id": 0,
"map_id": 1,
"pose": {
"position": {
"x": 1.0,
"y": 1.0
},
"angle": 1.57
}
}'
8. 下发DirectNaviToRelativeGoal任务
bash
#!/bin/bash
#curl使用示例(以 ORIN ip: 192.168.100.110 为例):
curl -i -H 'content-type:application/json' \
-H 'timeout: 60000' \
-X POST 'http://192.168.100.110:53176/rpc/aimdk.protocol.PncService/DirectNaviToRelativeGoal' \
-d '{
"header": {
"timestamp": {
"seconds": 0,
"nanos": 0,
"ms_since_epoch": 0
},
"control_source": 0
},
"task_id": 0,
"map_id": 1,
"target_id": 0
}'
9. 下发DirectNaviToRelative任务
bash
#!/bin/bash
#curl使用示例(以 ORIN ip: 192.168.100.110 为例):
curl -i -H 'content-type:application/json' \
-H 'timeout: 60000' \
-X POST 'http://192.168.100.110:53176/rpc/aimdk.protocol.PncService/DirectNaviToRelative' \
-d '{
"header": {
"timestamp": {
"seconds": 0,
"nanos": 0,
"ms_since_epoch": 0
},
"control_source": 0
},
"task_id": 0,
"map_id": 1,
"pose": {
"position": {
"x": 1.0,
"y": 1.0
},
"angle": 0.0
}
}'
10. 下发SpinTurnAndMoveForward任务
bash
#!/bin/bash
#curl使用示例(以 ORIN ip: 192.168.100.110 为例):
curl -i -H 'content-type:application/json' \
-H 'timeout: 60000' \
-X POST 'http://192.168.100.110:53176/rpc/aimdk.protocol.PncService/SpinTurnAndMoveForward' \
-d '{
"header": {
"timestamp": {
"seconds": 0,
"nanos": 0,
"ms_since_epoch": 0
},
"control_source": 0
},
"task_id": 0,
"map_id": 1,
"angle": 3.14159,
"distance": 1.0
}'
11. 下发SpinTurn任务
bash
#!/bin/bash
#curl使用示例(以 ORIN ip: 192.168.100.110 为例):
curl -i -H 'content-type:application/json' \
-H 'timeout: 60000' \
-X POST 'http://192.168.100.110:53176/rpc/aimdk.protocol.PncService/SpinTurn' \
-d '{
"header": {
"timestamp": {
"seconds": 0,
"nanos": 0,
"ms_since_epoch": 0
},
"control_source": 0
},
"task_id": 0,
"map_id": 1,
"angle": 3.14159
}'
12. 下发MoveForward任务
bash
#!/bin/bash
#curl使用示例(以 ORIN ip: 192.168.100.110 为例):
curl -i -H 'content-type:application/json' \
-H 'timeout: 60000' \
-X POST 'http://192.168.100.110:53176/rpc/aimdk.protocol.PncService/MoveForward' \
-d '{
"header": {
"timestamp": {
"seconds": 0,
"nanos": 0,
"ms_since_epoch": 0
},
"control_source": 0
},
"task_id": 0,
"map_id": 1,
"angle": 0.0,
"distance": 1.0
}'
13. 下发PreciseNaviToGoal任务
bash
#!/bin/bash
#curl使用示例(以 ORIN ip: 192.168.100.110 为例):
curl -i -H 'content-type:application/json' \
-H 'timeout: 60000' \
-X POST 'http://192.168.100.110:53176/rpc/aimdk.protocol.PncService/PreciseNaviToGoal' \
-d '{
"header": {
"timestamp": {
"seconds": 0,
"nanos": 0,
"ms_since_epoch": 0
},
"control_source": 0
},
"task_id": 0,
"map_id": 1,
"target_id": 0,
"pose_offset": {
"position": {
"x": 1.0,
"y": 1.0
},
"angle": 0.0
}
}'
14. 取消任务
bash
#!/bin/bash
#curl使用示例(以 ORIN ip: 192.168.100.110 为例):
curl -i -H 'content-type:application/json' \
-H 'timeout: 60000' \
-X POST 'http://192.168.100.110:53176/rpc/aimdk.protocol.PncService/ActionCancel' \
-d '{
"header": {
"timestamp": {
"seconds": 0,
"nanos": 0,
"ms_since_epoch": 0
},
"control_source": 0
},
"task_id": 6874745825616545102
}'
15. 查询任务状态
bash
#!/bin/bash
#curl使用示例(以 ORIN ip: 192.168.100.110 为例):
curl -i -H 'content-type:application/json' \
-H 'timeout: 60000' \
-X POST 'http://192.168.100.110:53176/rpc/aimdk.protocol.PncService/ActionGetState' \
-d '{
"header": {
"timestamp": {
"seconds": 0,
"nanos": 0,
"ms_since_epoch": 0
},
"control_source": 0
},
"task_id": 6874745825616545102
}'