SDK依赖
SDK依赖
概述
所有SDK依赖已预先集成在本地开发环境(aimde)中,通过Bazel统一管理。用户无需手动下载安装,只需在业务代码中按规范引入即可使用。
集成仓配置
架构路径定义
通过YAML配置文件指定不同架构的SDK路径: x86_64架构: projects/sdk_defs/x86_64.yaml
text
sdk:
local:
path: /sdk/dev_tools/x86_64/
ARM架构: projects/sdk_defs/orin_aarch64.yaml
text
sdk:
local:
path: /sdk/dev_tools/orin_aarch64/
SDK仓结构
目录说明
text
/sdk/dev_tools/{x86_64|orin_aarch64}/
├── aimdk/ # Protobuf协议生成的头文件目录
├── aimrte/ # HDS头文件目录
├── all_plugins/ # 插件库目录(mqtt_plugin/ros2_plugin/net_plugin等)及其依赖
├── BUILD # SDK库的Bazel target定义文件
├── google/ # Google Protobuf公共头文件(如any.pb.h)
├── libzy_aimrt_comm.so # aimrt_comm仓库API动态链接库
├── libzy_aimrt.so # aimrt仓库API动态链接库
├── libzy_health_diag_generation.so # health_diag_generation仓库API动态链接库
├── libzy_task_engine.so # aimrt_task_engine仓库API动态链接库
├── libzy_task_sdk.so # aima_task_sdk仓库API动态链接库
├── ros2/ # ROS2协议生成的头文件目录
├── src/ # 核心头文件目录(aimrt/aimrt_comm/aima_task_sdk/aimrt_task_engine)
└── WORKSPACE # SDK仓库的Bazel WORKSPACE配置文件
核心库说明
| 库名称 | 功能描述 |
|---|---|
| libaimrt | 运行时核心库,提供基础运行时功能(网络、配置等) |
| libaimrt_comm | 通信层库,包含Protobuf/ROS2协议及通用工具 |
| libtask_sdk | 任务SDK库,提供任务开发接口和模型调用能力 |
| libtask_engine | 任务引擎库,负责任务调度和同步协调 |
| libhealth_diag_generation | 健康诊断库,提供模块健康监控功能 |
| all_plugins | 插件集合(mqtt_plugin/ros2_plugin等) |
BUILD定义示例
/sdk/dev_tools/x86_64/BUILD
text
# 导出所有SDK资源
package(default_visibility = ["//visibility:public"])
exports_files(glob(["**/*.h*", "**/*.inl", "**/*.so*"]))
# 核心库定义
cc_library(
name = "libaimrt",
srcs = ["libzy_aimrt.so"],
hdrs = [
"src/common/net/asio_http_cli.h",
"src/runtime/core/util/yaml_tools.h",
# ...
],
deps = ["@asio//:asio", ...],
linkopts = ["-ldl"],
defines = ["BOOST_ASIO_NO_DEPRECATED"],
)
cc_library(
name = "libaimrt_comm",
srcs = ["libzy_aimrt_comm.so"],
hdrs = [
"aimdk/protocol/action/arm.pb.h",
"ros2/.../msg/detail/region__rosidl_typesupport_fastrtps_cpp.hpp",
"src/all_in_one/include/aimrte.h",
# ...
],
includes = ["ros2/perception", "aimdk/protocol/interaction", ...],
deps = [
"@boost_x86_64//:boost",
"@ros2_common_interfaces//:cpp_geometry_msgs",
"@sdk//:libaimrt",
"@sdk//:libhealth_diag_generation",
# ...
],
defines = ["AIMRT_USE_FMT_LIB"],
)
...
# 插件文件组
filegroup(
name = "all_plugins",
srcs = glob(["all_plugins/**"]),
)
业务仓引入方式
引入核心库
通过 @sdk//: 前缀直接引用核心库target:
text
cc_binary(
name = "aimdk_examples",
srcs = [
"main.cpp",
],
deps = [
...
"@sdk//:libaimrt",
"@sdk//:libaimrt_comm",
],
)
插件引入
在 pkg_tar 的 deps 中通过 @integration//:all_plugins_tar 打包:
text
pkg_tar(
name = "aimdk_examples_tar",
srcs = [
],
extension = "tar",
mode = "0755",
strip_prefix = ".",
tags = ["tar"],
include_runfiles = True,
deps = [
...
"@integration//:all_plugins_tar",
...
],
)