错误处理与运维 · iOS

错误处理与运维 · iOS

自动重连机制

SDK 内置自动重连,无需开发者处理:

特性行为
连接断开自动重连,延迟 3 秒
重连次数无限重试(直到 release() 被调用)
心跳PingBurst 控制器发送协议级 Ping
鉴权重签每次重连自动重新生成 HMAC 签名头
连接恢复后机器人会重新发送 online 事件

认证回调

swift
final class AuthCallback: AgentAuthCallback {
    func onAuthState(appId: String, code: Int, msg: String) {
        switch code {
        case 0:    print("认证成功")
        case 1004: print("签名验证失败,检查 appKey/appSecret 是否正确")
        case 5:    print("WebSocket 握手失败")
        default:   print("认证错误: code=\(code), msg=\(msg)")
        }
    }
}
agentSdk.registerAuth(AuthCallback())

通过 Response 返回业务错误

当 SDK 端处理失败时,通过 response.onError(...) 通知机器人:

swift
override func onRequest(agentId: String, eventId: String,
                        flag: Int, audio: Data?, param: AgentParam,
                        response: Audio2LlmResponse) {
    do {
        // 业务处理...
    } catch {
        response.onError(eventId: eventId, errorCode: 5001, errorMsg: "ASR服务超时")
    }
}

错误码约定

错误码按**责任方(哪个系统产出)**划分号段,二开应按 code 判断故障归属,而非解析文案。详见 dep/AgentErrorCode错误码规范.md。

范围责任方示例
0成功认证成功、请求确认成功
1-999AgentSdk 本地(不经网络)连接已关闭、payload 校验失败
1000-1999二开网关(linksoul-linksky)1001=Token过期, 1004=签名错误, 1003=机器人离线
2000-2999交互网关(aiem-emp)会话/调度器未找到
3000-3999端侧(机器人)机器人执行失败
4000-4900二开业务自定义开发者自定义错误,SDK 不定义具体值

资源释放

swift
agentSdk.release()   // 断开连接、清理所有注册的回调和缓存

release() 会执行:

  1. 设置 released 标志,停止自动重连
  2. 关闭 WebSocket 连接
  3. 清理 callbackType 注册
  4. 清理所有内部状态映射,并从单例注册表移除

注意:release() 后同一 appId 可以重新 create() 获取新实例。

日志配置

SDK 使用 AgentSdkLogger 前门,默认输出到 stderr。业务方可调整级别或替换 handler:

swift
AgentSdkLogger.minLevel = .debug   // .debug / .info / .warn / .error

AgentSdkLogger.handler = { level, text in
    // 自定义日志输出
    print("[AgentSdk] \(text)")
}

常见问题排查

现象可能原因排查方式
认证失败 code=1004appKey / appSecret 错误,或签名串构造不一致检查凭证值;签名串 "GET\n{path}\n{timestamp}\n{nonce}"
连接成功但收不到消息回调注册在 initialize() 之后确保先注册回调再初始化
onRequest 不被调用机器人未上线或 callbackType 不匹配检查 onRobotOnline 是否触发
Response 方法调用无效Response 已超时清理确保处理时间不要过长,及时调用 response 方法
内存持续增长未调用 release()检查机器人生命周期管理
命令行示例跑不起来executableTarget 未声明 platformsPackage.swift 加 platforms: [.iOS(.v13), .macOS(.v10_15)],示例用 RunLoop.main.run() 保活