常见问题排除手册 & QA (iOS v1.5.0-SNAPSHOT)
常见问题排除手册 & QA (iOS v1.5.0-SNAPSHOT)
本文档持续补充中。分为两部分:① 常见问题排除手册(现象 → 排查 → 处理);② 常见问题 QA(问 → 答)。
一、常见问题排除手册
1. WebSocket 连接立即被服务端关闭
- 现象:
AgentSdk.create(...)之后连接建立瞬间断开,无法收到任何回调。 - 可能原因:沿用了旧网关或旧的三参
create(url:appId:appSecret:)(缺appKey)。 - 处理:网关切到
wss://open.agibot.com/api/V1/open-portal/app/wss/agent-sdk;调用改为AgentSdk.create(url:appId:appKey:appSecret:)。
2. 鉴权失败 / 握手 401 或 403
- 现象:WebSocket 握手阶段返回 401 / 403,或签名不通过。
- 可能原因:
appId/appKey/appSecret不属于同一应用;本机时钟偏差过大;代理没透传 v1.4.0 的 5 个鉴权头(X-App-Id/X-App-Key/X-Timestamp/X-Nonce/X-Signature)。 - 处理:重新申领凭证、对齐时钟、修复代理头的透传。
3. X-Callback-Types 请求头无效导致回调不下发
- 现象:握手成功,但订阅的被动回调(如
Audio2Llm)没触发。 - 可能原因:
X-Callback-Types头缺失或格式非法(需 JSON 数组字符串,如["audio2Llm"])。 - 处理:抓包确认头存在且格式合法;回调类型枚举以 枚举参考 为准。
4. AgentSdk.registerXxx(...) 找不到符号
- 现象:编译报错找不到
registerStateListen/registerPushListen/querySkill/queryState/registerPullStream等。 - 处理:状态监听改由所有
PassiveCallback子类共享的onState(...)接收;主动交互仅保留任务流registerTaskFlow/unregisterTaskFlow。详见 CHANGELOG 与 主动交互指南。
更多错误码与重连策略请参考 错误处理。
二、常见问题 QA
Q1. v1.4.0/1.5.0 能否与旧版本的凭证/网关兼容?
A:不能。v1.4.0 起已切到灵心开放平台「应用」的凭证与 HMAC-SHA256 五元组请求头。iOS SDK 从初版起即采用该鉴权体系,v1.5.0 保持不变。详见 Java v1.4.0 CHANGELOG。
Q2. appId / appKey / appSecret 从哪里获取?
A:登录灵心开放平台,在「应用」页面创建应用后即可获得,三者属于同一组凭证,不要拆分使用。
Q3. 是否需要自己实现 HMAC-SHA256 签名?
A:不需要。AgentSdk.create(url:appId:appKey:appSecret:) 会在内部完成签名与请求头构造。
Q4. 一个 SDK 实例可以订阅多种被动回调类型吗?
A:可以。v1.4.0 把公开被动回调收敛为 8 种(Audio2Llm / Audio2Tts / Asr2Llm / Asr2Tts / AsrVideo2Vlm / AsrVideo2Tts / AudioVideo2Vlm / AudioVideo2Tts),可按需注册多个。类型定义见 枚举参考。
Q5. 为什么交互链路的结果都是流式返回?
A:AgentSDK 的端侧交互链路是全链路流式的——ASR 音频帧流式上行,ASR/LLM/TTS 结果以 onXxxDelta + onXxxDone 增量下发。好处是"边产出边消费",端到端等待显著降低。
Q6. 二开系列 AgentSDK 与传统 HTTP API 有什么区别?
A:定位不同。传统 API 是"一次连接、一问一答的无状态调用";AgentSDK 面向机器人端侧的多模态实时交互,是长连接(WebSocket 全双工)+ 全链路时序的模型,支持双向触发、异步应答、一等公民的打断语义。整体线程模型与重连见 架构概述。