名词解释 / Glossary
名词解释 / Glossary
本页汇总 LinkSoul AgentSDK(iOS)文档中出现的核心术语,分为「业务概念」「被动交互与主动交互详解」「SDK 术语」「模型与音视频」「对话决策与拒识」「JSON 协议字段」六类。 每个词条给出一句话解释 + 在文档中的相关入口。
一、业务概念
| 名词 | 解释 |
|---|---|
| 灵心开放平台 | 智元(agibot)面向开发者的开放平台,提供应用注册、智能体配置、网关接入等能力。appId / appKey / appSecret 在该平台上申请。 |
| LinkskyGateway | 灵心开放平台的接入网关,地址为 wss://open.agibot.com/api/V1/open-portal/app/wss/agent-sdk,负责承载 SDK 与机器人之间的双向 WebSocket 消息。 |
| 智能体(Agent) | 灵心平台上配置的一个虚拟角色(含人设、技能、知识库等)。机器人在端侧绑定该智能体后即可上线,由 SDK 接管其语义/技能/任务流处理。 |
| 二开(二次开发) | 在灵心默认能力之上,由开发者通过 AgentSDK 自定义 ASR/LLM/技能/任务流等业务逻辑。 |
| 机器人(Robot) | 端侧硬件实体,与一个或多个智能体绑定后上线,作为消息源(音频/视频/文本)和执行端(TTS 播报、技能动作)。 |
| 被动交互(Passive) | 机器人发起请求 → SDK 处理 → SDK 通过 Response 回填结果(ASR/LLM/VLM/TTS/技能/打断)。 |
| 主动交互(Active) | SDK 主动向机器人发起任务,v1.4.0 公开入口仅 任务流(Task Flow)。 |
| 任务流(Task Flow) | SDK 主动下发的多步骤任务编排,包含 start / task / end / interrupt 四阶段,payload 为 JSON 数组,支持 SIMPLE / COMPLEX 两种模式。 |
| 技能(Skill) | 机器人可执行的具名动作(如 move_forward、wave_hands),通过 response.onSkill(...) 或任务流下发。技能全集见 语义技能参考。 |
| 打招呼(Greet) | 机器人通过人脸/UID/视频/业务信令触发的"主动招呼"场景,SDK 通过 onGreetSignal + GreetResponse 回填 VLM/TTS。 |
| 打断(Interrupt / Barge-in) | 当用户在机器人播报中再次说话时,SDK 通过 response.onInterrupt(...) 终止当前播报并切换到新意图。 |
二、被动交互与主动交互详解
二者的根本差别在于消息发起方:
| 维度 | 被动交互(Passive) | 主动交互(Active) |
|---|---|---|
| 发起方 | 机器人(端侧)通过 LinkskyGateway 推送 | SDK(业务侧)主动下发到机器人 |
| 触发时机 | 用户说话 / 看到人脸 / 视频帧 / 端侧上报状态等 | 业务系统判定需要让机器人执行某个流程时(如"打开客厅灯""巡检 5 个点位") |
| 入口 API | registerAudio2Llm / registerAsr2Llm / registerAsrVideo2Vlm 等 8 套 register* + 对应 onRequest 回调 | agentSdk.registerTaskFlow(_:) + taskFlowRequest.startRequest / taskRequest / endRequest / interruptRequest |
| 数据载体 | 回调参数 text / buf / audio / param + Response 应答对象 | TaskFlowRequest 的 payload(JSON 数组)+ 两阶段 RequestAck / ExecuteAck 回执 |
| 应答方式 | 在 onRequest 中调用 response.onLlm* / onTts* / onSkill / onInterrupt / onError | 各阶段挂 FlowStart/Task/End/InterruptCallback,等待网关 / 机器人异步回执 |
| v1.4.0 范围 | 8 种被动回调全部可用 | 仅公开 任务流;其余主动接口(技能查询 / 状态查询 / 拉流 / 推流监听)从公开 API 移除 |
被动交互(Passive)
- 谁来发起:机器人端侧。用户在机器人前说话、出现人脸、设备状态变更等,由端侧封装为协议事件,经
LinkskyGateway推到 SDK。 - SDK 内部流转:SDK 根据事件类型路由到对应的
*Callback.onRequest(...)。8 种被动回调按"输入 → 输出"组合命名:输入 输出 回调类 音频 LLM 文本 Audio2LlmCallback音频 LLM + TTS Audio2TtsCallbackASR 文本 LLM 文本 Asr2LlmCallbackASR 文本 LLM + TTS Asr2TtsCallbackASR 文本 + 视频 VLM 文本 AsrVideo2VlmCallbackASR 文本 + 视频 VLM + TTS AsrVideo2TtsCallback音频 + 视频 VLM 文本 AudioVideo2VlmCallback音频 + 视频 VLM + TTS AudioVideo2TtsCallback - 一个 SDK 实例可注册多种被动回调类型——
type2Callback按AgentCallbackType保存多组回调;用bindAgentCallbackType(agentId:callbackType:)把某个agentId绑定到具体的回调类型。详情见 被动交互指南。 - 共享基类
PassiveCallback上定义了和具体输入/输出无关的事件:onRobotOnline/onRobotOffline/onFaceInfo/onVideoFrame/onGreetSignal/onState/onHistories,它们独立于onRequest,覆盖机器人级别的生命周期与状态推送。 - 应答必须显式回填——拒识时直接
return;正常应答必须按顺序触发onInterrupt → onSkill?(可选) → onLlm*/onTts*/onVlm* → onLlmDone/onTtsDone。 - 详见 被动交互指南。
主动交互(Active)—— v1.4.0 仅任务流
- 谁来发起:业务系统(你的代码)。当上层业务(外部触发、调度系统、其他模型)判定需要让机器人主动执行任务时,SDK 通过
LinkskyGateway把任务下发到机器人。 - 唯一公开入口:
registerTaskFlow(_:)。技能查询 / 状态查询 / 拉流 / 推流监听这些 v1.3.0 时露出过、但 从未真正可用 的入口在 v1.4.0 已从公开 API 移除。 - 任务流四阶段:
startRequest(payload:startCallback:timeout:)— 启动一次任务流。taskRequest(payload:taskCallback:timeout:)— 下发任务步骤,可多次。endRequest(endCallback:timeout:)— 正常结束。interruptRequest(interruptCallback:timeout:)— 中断当前流程。
- 两阶段回执:每次
*Request都有RequestAck(机器人收到)和ExecuteAck(机器人执行完成)两次异步回调,code=0即该阶段成功。 - payload 结构:JSON 数组(COMPLEX)/ 单步对象(SIMPLE),由
action_group/action_type等字段描述要执行的技能编排。详见 任务流 payload 协议。 - 状态反馈:任务流执行过程中机器人的端侧状态变化(导航进度、播报状态等)通过被动通道里的
onState(...)推回,主被动通道在状态层面打通。 - 详见 主动交互指南。
被动 vs 主动 协作模式
实际项目里两条通道经常配合:
- 被动响应触发主动任务流:用户说"带我去会议室"→
Asr2LlmCallback.onRequest收到 → 业务侧解析为导航意图 → 通过TaskFlowRequest下发任务流让机器人去导航。 - 主动任务流期间监听被动事件:任务流执行中用户喊话打断 → 被动通道收到新
eventId的onRequest→ 业务侧调用taskFlowRequest.interruptRequest(...)中断当前任务流。 - 状态打通:被动
onState收到task_status更新可以驱动主动侧的下一步决策。
三、SDK 术语
| 名词 | 解释 |
|---|---|
appId | 灵心开放平台为应用分配的唯一标识。 |
appKey | v1.4.0 引入,HMAC-SHA256 签名所需的访问 key,配合 appSecret 使用。 |
appSecret | HMAC-SHA256 签名密钥,严禁泄漏到客户端、日志、Git 仓库。 |
agentId | 灵心平台上配置的智能体 ID(如 AGENT_0000001),机器人在端侧绑定后通过 onRobotOnline(agentId:agentMeta:) 回传。不是机器人硬件标识。 |
eventId | 一次完整对话/事件的唯一标识,所有响应都需带回该 ID 以归属同一事件。 |
itemId | 同一 eventId 中多个意图/响应片段(如多段 LLM 输出、多个 TTS 段)的标识。 |
flowId | 任务流实例的唯一标识,由 IdGenerator.generateFlowId() 生成。 |
signalId | 业务信令(如打招呼)的唯一标识。 |
flag | 仅在音视频回调中出现的生命周期标志,标记当前帧是 START / APPEND / COMMIT 等阶段。 |
AgentSdk | SDK 主入口类,单例(同一 appId 多次 create() 返回同一实例),负责连接/认证/回调注册/任务流分发。 |
AgentParam | 类型安全的 KV 扩展参数容器,支持链式调用(setString / setInt / setInt64 / setDouble / setBool / setObject / setArray)。 |
AgentMeta | 机器人上线时 onRobotOnline 回调返回的元数据:唤醒词 wakeupWord、所在城市 city、机器人名 robotName、热词 buzzWord、自定义字段。 |
PassiveCallback | 所有被动回调(Audio2Llm / Asr2Llm / AudioVideo2Vlm …)的基类,提供 onRobotOnline / onRobotOffline / onFaceInfo / onVideoFrame / onGreetSignal / onState / onHistories 共享方法。 |
Response 对象 | 每个 onRequest 回调中传入的应答对象,按场景提供 onAsr* / onLlm* / onVlm* / onTts* / onSkill / onInterrupt / onArbiter / onError 等方法。 |
onState(stateName:stateValue:) | 机器人端侧状态推送,22 个 stateName 模块及字段定义见 机器人端侧状态参考。 |
RequestAck / ExecuteAck | 任务流两阶段确认:前者代表机器人收到请求,后者代表执行完成;code=0 即成功。 |
四、模型与音视频
| 名词 | 解释 |
|---|---|
| ASR(Automatic Speech Recognition) | 语音识别,把音频转为文本。SDK 中由网关或上游模块完成,常以 text 字段回传。 |
| NLU(Natural Language Understanding) | 自然语言理解,对 ASR 文本做意图识别 / 槽位抽取 / 实体识别等结构化解析;二开侧通常在 onRequest 拿到 text 后接入自有 NLU 模块,再决定是回 LLM 闲聊、下发技能,还是按拒识处理。 |
| LLM(Large Language Model) | 大语言模型,处理文本理解 + 文本生成,SDK 通过 onLlmItemDelta/Done 流式输出。 |
| VLM(Vision-Language Model) | 多模态视觉语言模型,接收图像/视频 + 文本,输出语义结果,对应 onVlm* 系列方法。 |
| TTS(Text-To-Speech) | 文本转语音,SDK 通过 onTtsItemDelta/Done(音频 base64)流式回填。 |
| VAD(Voice Activity Detection) | 语音活动检测,识别用户说话起止;对应协议事件 agentsdk.audio_request.start / commit。 |
| RAG 知识库(Retrieval-Augmented Generation) | 检索增强生成:先用用户问题检索向量/关键词知识库,将命中片段作为上下文喂给 LLM,再产出答案。常用于把私域知识/FAQ/手册接入二开 LLM 流程,避免幻觉。在 SDK 中通常嵌在 onRequest 收到 text 之后、onLlmItemDelta 流式输出之前。 |
关键帧 / isKeyFrame | 视频帧回调中标记当前帧是否 H264 IDR 关键帧。 |
| base64 音频片段 | TTS / 打招呼 TTS 流式输出的音频数据以 base64 字符串形式封装在协议字段中。 |
五、对话决策与拒识
| 名词 | 解释 |
|---|---|
| 拒识(Reject) | 对话系统在 ASR/NLU/LLM 链路中识别到"无法/不应处理"的输入后选择静默不应答或返回兜底话术的行为。SDK 侧体现为 onRequest 收到 text 后直接 return(不调用任何 response.on*)或仅返回错误。 |
| 通用拒识(General Reject) | 与具体业务场景无关的拒识,典型触发:空文本 / ASR 置信度过低 / 噪声 / 闲聊中夹带的无意义短语 / 命中通用敏感词。一般在所有业务垂类前先做一道过滤。 |
| 垂类拒识(Domain Reject) | 在某一业务领域内(如医疗、金融、家政、儿童陪伴)专门定义的"不在本垂类服务范围"或"本垂类禁止回答"的输入。通常基于垂类意图分类器的置信度、领域白名单/黑名单、垂类敏感词表来判断;命中后或静默或回兜底话术。 |
| 兜底话术(Fallback) | 拒识或 LLM 失败后给出的固定应答,例如"这个问题我暂时没法回答"。 |
六、JSON 协议字段(任务流 / 状态)
| 字段 | 解释 |
|---|---|
action_group | 任务流 payload 中的动作分组,定义一组并行/串行的子动作。 |
action_type | 动作类型(如 target_poi、tts_speak),由灵心平台技能定义;详见 任务流 payload 协议。 |
stateName(22 模块) | 机器人端侧状态名,包括 robot_pose、tts_status、robot_form、task_status 等;字段表见 机器人端侧状态参考。 |
| SIMPLE / COMPLEX 模式 | 任务流的两种编排模式:SIMPLE 单步直发;COMPLEX 完整三阶段(start → task* → end),可中途 interrupt。 |