错误处理与运维
错误处理与运维
自动重连机制
SDK 内置自动重连,无需开发者处理:
| 特性 | 行为 |
|---|---|
| 连接断开 | 自动重连,延迟 3 秒 |
| 重连次数 | 无限重试(直到 release() 被调用) |
| 心跳 | 每 10 秒发送 Ping |
| Token刷新 | 每次重连自动生成新 JWT(1小时有效期) |
| 连接恢复后 | 机器人会重新发送 online 事件 |
认证回调
java
agentSdk.registerAuth((appId, code, msg) -> {
switch (code) {
case 0 -> log.info("认证成功");
case 1001 -> log.error("Token过期(不应出现,SDK自动刷新)");
case 1004 -> log.error("签名验证失败,检查appKey/appSecret是否正确");
case 5 -> log.error("WebSocket握手失败");
case 6 -> log.error("未知异常: " + msg);
default -> log.error("认证错误: code={}, msg={}", code, msg);
}
});
通过 Response 返回业务错误
当 SDK 端处理失败时,通过 response.onError() 通知机器人:
java
@Override
public void onRequest(String agentId, String eventId, int flag,
byte[] buf, AgentParam param, Audio2LlmResponse response) {
try {
// 业务处理...
} catch (Exception e) {
response.onError(eventId, 5001, "ASR服务超时");
}
}
错误码约定
错误码按**责任方(哪个系统产出)**划分号段,二开应按 code 判断故障归属,而非解析文案。详见 dep/AgentErrorCode错误码规范.md。
| 范围 | 责任方 | 示例 |
|---|---|---|
| 0 | 成功 | 认证成功、请求确认成功 |
| 1-999 | AgentSdk 本地(不经网络) | 连接已关闭、payload 校验失败 |
| 1000-1999 | 二开网关(linksoul-linksky) | 1001=Token过期, 1004=签名错误, 1003=机器人离线 |
| 2000-2999 | 交互网关(aiem-emp) | 会话/调度器未找到 |
| 3000-3999 | 端侧(机器人) | 机器人执行失败 |
| 4000-4900 | 二开业务自定义 | 开发者自定义错误,SDK 不定义具体值 |
资源释放
java
// 释放SDK实例(断开连接、清理所有注册的回调和缓存)
agentSdk.release();
release() 会执行:
- 设置 released 标志,停止自动重连
- 关闭 WebSocket 连接
- 清理 callbackType 注册
- 清理所有内部状态映射
注意:
release()后同一 appId 可以重新create()获取新实例。
日志配置
SDK 使用 SLF4J + Logback,建议配置:
xml
<!-- 正常运行 -->
<logger name="com.agibot.aiem.sdk" level="INFO"/>
<!-- 调试消息收发 -->
<logger name="com.agibot.aiem.sdk.client" level="DEBUG"/>
<!-- 调试线程池 -->
<logger name="com.agibot.aiem.sdk.mgr" level="DEBUG"/>
常见问题排查
| 现象 | 可能原因 | 排查方式 |
|---|---|---|
| 认证失败 code=1004 | appKey / appSecret 错误,或签名串构造不一致 | 检查 appKey / appSecret 值;服务端期望签名串 "GET\n{path}\n{timestamp}\n{nonce}" |
| 连接成功但收不到消息 | 回调注册在 initialize() 之后 | 确保先注册回调再初始化 |
| onRequest 不被调用 | 机器人未上线或 callbackType 不匹配 | 检查 onRobotOnline 是否触发 |
| Response 方法调用无效 | Response 已超时清理(120秒) | 确保处理时间不超过120秒 |
| 内存持续增长 | 未调用 release() 或大量 agentId 未 offline | 检查机器人生命周期管理 |