扩展技能(ExtSkill)指南 · Android
扩展技能(ExtSkill)指南 · Android
⚠️ 尚未上线:本能力为 v1.5.0-SNAPSHOT 开发中特性,接口与协议可能调整,正式发布前请勿用于生产环境。
v1.5.0 新增。ExtSkill = 扩展技能:二开应用把自定义技能挂到智能体上,运行期先
query拉取该智能体当前可用的扩展技能清单,再invoke触发某个技能执行。它与「被动交互 / 主动交互 / 超视距遥操」并列,走独立的事件族与独立的策略枚举AgentPolicy.EXT_SKILL(wire 值"extskill")。
Android SDK 使用与 Java 完全一致的 com.agibot.aiem.sdk.extskill.* 类。API 语义参考 Java v1.5.0 · 扩展技能指南,本页按 Android 惯例补充说明。
使用场景
- 二开应用在灵心平台为智能体配置了若干扩展技能(如天气查询、工单创建、设备控制),需要在运行期动态获取清单并按需触发;
- 需要旁路对话链路直接调用一个确定性的能力(带结构化入参、拿结构化出参),而不是走 LLM 自由生成;
- 一次
invoke分三段收结果:先onInvokeAck确认网关已受理,再onState收执行期间的状态上报(可选),最后onInvokeResult拿到技能真正的执行输出。
调用流程
registerExtSkill 注册后,可任意次 query 拉取清单、invoke 触发执行;不再需要时 unregisterExtSkill 释放。
┌─────────────────────────────┐
│ ExtSkillRequest.query │ 拉取可用扩展技能清单
│ (onQueryResult) │
└─────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────┐
│ ExtSkillRequest.invoke │ 触发某个扩展技能执行
│ (onInvokeAck) │ ← 第一段:网关已受理
│ (onState) │ ← 第二段:执行期间状态上报(0 到多次)
│ (onInvokeResult) │ ← 第三段:技能执行输出
└─────────────────────────────┘
query通过onQueryResult一次性回结果;code == 0时result承载技能清单等返回内容;invoke分三段:先onInvokeAck(下发确认),再onState(执行期间技能侧通过agentsdk.ext_skill.report_state上报进度,0 到多次),最后onInvokeResult(执行输出,code == 0时param承载出参);- 若发送瞬间 SDK 连接已关闭,
query/invoke回调会在原线程同步以code == 1000+msg == "Agentsdk connection is closed"触发一次失败回执。
Android 注意:
onQueryResult/onInvokeAck/onState/onInvokeResult均在 SDK 消息分发线程(非 UI 线程)回调,更新界面请runOnUiThread或Handler.post切回主线程。
事件族与协议
事件类型枚举位于 com.agibot.aiem.sdk.enums.AgentEventType:
| 枚举成员 | 事件类型字符串 | 说明 |
|---|---|---|
AGENTSDK_EXT_SKILL_QUERY | agentsdk.ext_skill.query | 查询可用扩展技能清单(SDK → 网关) |
AGENTSDK_EXT_SKILL_QUERY_RESULT | agentsdk.ext_skill.query_result | 查询结果(网关 → SDK) |
AGENTSDK_EXT_SKILL_INVOKE | agentsdk.ext_skill.invoke | 触发扩展技能执行(SDK → 网关) |
AGENTSDK_EXT_SKILL_INVOKE_ACK | agentsdk.ext_skill.invoke_ack | 下发受理回执(网关 → SDK) |
AGENTSDK_EXT_SKILL_REPORT_STATE | agentsdk.ext_skill.report_state | 执行期间状态上报(网关 → SDK) |
AGENTSDK_EXT_SKILL_INVOKE_RESULT | agentsdk.ext_skill.invoke_result | 执行结果(网关 → SDK) |
所有 ExtSkill 消息 wire 结构:
{
"type": "<event type>",
"agentId": "<目标智能体 agentId>",
"eventId": "event_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
"agentMode": "extskill",
"requestId": "extskill_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
}
- 与 Teleop 用
sn不同,ExtSkill 的机器人 / 智能体标识字段用agentId; requestId由IdGenerator.generateExtSkillRequestId()生成,是一次扩展技能会话的身份,query/invoke复用同一个;invoke额外携带extSkillId(要触发的技能 ID)与input(扁平的入参键值,对齐input.getExtParam());agentMode恒为"extskill"(对应AgentPolicy.EXT_SKILL)。
invoke 入参
invoke(extSkillId, input, callback, timeout) 的 input 是一个 AgentParam,承载该技能的结构化入参,具体键由技能定义决定。构造示例:
AgentParam input = AgentParam.create()
.setString("city", "shanghai")
.setInteger("days", 3);
String eventId = extSkillRequest.invoke("skill_weather", input, invokeCallback, 2000);
wire 上以扁平键值下发(input.city / input.days),与 Java 端 input.getExtParam() 输出一致。
结果错误码
query / invoke 回调的 code 语义统一:
code | 含义 |
|---|---|
0 | 成功(result / param 承载返回内容) |
-1 | 服务端返回失败,msg 携带 errorMsg 详情 |
1000 | 本地失败:发送时 SDK 侧 LinkskyClient 已关闭,SDK 同步在原线程回调该 code,业务侧应视为发送失败 |
code != 0 时,onQueryResult 的 result、onInvokeResult 的 param 均为 null。
API 速览
- 请求类:
com.agibot.aiem.sdk.extskill.ExtSkillRequest - 回调基类:
ExtSkillQueryCallback(onQueryResult)/ExtSkillInvokeCallback(onInvokeAck+onState+onInvokeResult) - 注册:
AgentSdk.registerExtSkill(ExtSkillRequest)/AgentSdk.unregisterExtSkill(requestId) - ID:
IdGenerator.generateExtSkillRequestId()
完整签名见 ExtSkill API。可运行示例见 ExtSkill 示例。
最小 Android 集成
1. 创建 SDK 实例 & 注册扩展技能会话
AgentSdk agentSdk = AgentSdk.create(
"wss://open.agibot.com/api/V1/open-portal/app/wss/agent-sdk",
appId, appKey, appSecret);
agentSdk.registerAuth(new AgentAuthCallback() {
@Override
public void onAuthState(String appId, int code, String msg) {
// code == 0 后才可以调用 query / invoke
}
});
agentSdk.initialize();
String requestId = IdGenerator.generateExtSkillRequestId();
ExtSkillRequest extSkillRequest = new ExtSkillRequest(agentSdk, agentId, requestId);
agentSdk.registerExtSkill(extSkillRequest);
2. 查询扩展技能清单
extSkillRequest.query(new ExtSkillQueryCallback() {
@Override
public void onQueryResult(String agentId, String requestId, String eventId,
int code, String msg, AgentParam result) {
// 回调在非 UI 线程;更新界面需切回主线程
runOnUiThread(() -> {
if (code == 0) {
// result 承载技能清单
} else {
// 失败处理
}
});
}
}, 2000);
3. 触发扩展技能执行
AgentParam input = AgentParam.create()
.setString("role", "male")
.setInteger("threshold", 0);
extSkillRequest.invoke("test_ext_skill_id_001", input, new ExtSkillInvokeCallback() {
@Override
public void onInvokeAck(String agentId, String requestId, String eventId, int code, String msg) {
// 第一段:网关已受理(非 UI 线程)
}
@Override
public void onState(String agentId, String requestId, String eventId,
String stateName, String stateValue) {
// 第二段:执行期间状态上报(非 UI 线程,0 到多次)
}
@Override
public void onInvokeResult(String agentId, String requestId, String eventId,
int code, String msg, AgentParam param) {
// 第三段:技能执行输出(非 UI 线程)
runOnUiThread(() -> {
if (code == 0) {
// param 承载技能出参
}
});
}
}, 2000);
4. 释放
agentSdk.unregisterExtSkill(requestId);
// 或 agentSdk.release() 连带清理
生命周期与清理
AgentSdkExtSkillMgr按requestId维护活跃 request;调用query/invoke前必须先registerExtSkill(...);- 每次 request 方法调用会刷新内部
updateTs;超过 7200s 未活动的 request 会被后台清理线程回收; - 用完或不再需要时,建议调用
agentSdk.unregisterExtSkill(requestId)显式回收; AgentSdk.release()会连带清理该实例名下的所有 ExtSkill request。
与 Teleop 的区别
| 维度 | Teleop(超视距遥操) | ExtSkill(扩展技能) |
|---|---|---|
| 策略 | AgentPolicy.TELEOP("teleop") | AgentPolicy.EXT_SKILL("extskill") |
| 标识字段 | sn + teleopId | agentId + requestId |
| 核心动作 | enter / audio / keepalive / exit | query / invoke |
| 结果模型 | 单次 ACK | query 单次结果;invoke 三段(ack + state + result) |
| 音频 / 权限 | 需要麦克风权限、PCM 采集 | 无音频、无运行时权限 |
常见问题
onQueryResult/onInvokeResult收到code == 1000:底层 WebSocket 未建立或已断开。等AgentAuthCallback.onAuthState(code == 0)之后再重试;断连后 SDK 会自动重连,重连成功再次query/invoke即可。- 回调在哪个线程:SDK 消息分发线程(非 UI 线程)。需更新界面请
runOnUiThread或Handler.post。 - 能否复用同一个
ExtSkillRequest多次query/invoke:可以。同一个requestId可任意次调用,每次调用刷新updateTs。