AIMA开放平台文档中心Agent SDK (Android)

架构概述

架构概述

系统架构

text
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                        灵心平台 (LinkSoul Platform)                               │
│                                                                                                 │
│  ┌─────────────────────┐         Bridge (桥接器)          ┌─────────────────────┐              │
│  │ LinkskyGateway       │ ◄──────────────────────────────► │   交互网关 (Gateway) │              │
│  │ (二开网关)            │   Boss Channel (控制面)           │                     │              │
│  │  接收二开SDK连接     │   Worker Channel (数据面)         │  连接机器人终端      │              │
│  │  认证 & 消息路由     │   双向信令握手                    │  音频/视频/指令转发   │              │
│  └──────────┬──────────┘                                  └──────────┬──────────┘              │
│             │                                                        │                         │
└─────────────│────────────────────────────────────────────────────────│─────────────────────────┘
              │                                                        │
              │ WebSocket (wss)                                        │ WebSocket / TCP
              │ wss://open.agibot.com/api/V1/open-portal/app/wss/agent-sdk                  │
              │                                                        │
┌─────────────▼──────────────┐                            ┌────────────▼─────────────┐
│   您的二开应用 (AgentSdk)    │                            │   机器人终端 / 智能体      │
│                            │                            │                          │
│  ┌──────────────────────┐  │                            │  ┌────────────────────┐  │
│  │  LinkskyClient       │  │                            │  │  音频采集 (MIC)     │  │
│  │  (OkHttp WebSocket)   │  │                            │  │  视频采集 (Camera)  │  │
│  └──────────┬───────────┘  │                            │  │  TTS 播放 (Speaker) │  │
│             │              │                            │  │  动作执行 (Motor)   │  │
│  ┌──────────▼───────────┐  │                            │  └────────────────────┘  │
│  │  MsgHandler          │  │                            └──────────────────────────┘
│  │  (被动消息分发)       │  │
│  ├──────────────────────┤  │
│  │  ActiveMsgHandler    │  │
│  │  (主动消息分发)       │  │
│  └──────────┬───────────┘  │
│             │              │
│  ┌──────────▼───────────┐  │
│  │  PassiveCallbacks    │  │     被动交互:机器人发起 → 二开处理 → 返回结果
│  │  (8种回调实现)        │  │     Audio → ASR → LLM → TTS
│  ├──────────────────────┤  │
│  │  ActiveRequests      │  │     主动交互:二开发起 → 网关转发 → 机器人响应
│  │  (任务流 TaskFlow)    │  │     registerTaskFlow / startRequest / taskRequest / endRequest
│  └──────────────────────┘  │
└────────────────────────────┘

数据流向

被动交互(机器人 → 二开SDK)

text
机器人麦克风 → 交互网关 → Bridge Worker → LinkskyGateway(二开网关) → AgentSdk → Callback.onRequest()
                                                                                  │
Callback返回 → AgentSdk → LinkskyGateway(二开网关) → Bridge Worker → 交互网关 → 机器人扬声器

主动交互(二开SDK → 机器人)

text
AgentSdk.registerTaskFlow() → LinkskyGateway(二开网关) → Bridge Boss → 交互网关 → 机器人
                                                                            │
机器人响应 → 交互网关 → Bridge Boss → LinkskyGateway(二开网关) → AgentSdk → Callback.onResponse()

Bridge 桥接器

桥接器是二开网关与交互网关之间的通信枢纽:

通道方向职责
Boss Channel控制面Agent 注册/注销、callId 广播、信令同步
Worker Channel数据面音频/视频/ASR/TTS 数据转发、状态同步
  • 每对网关之间建立 Boss + Worker 两条 WebSocket 连接
  • 通过 ZooKeeper 服务发现,自动感知网关实例上下线
  • 使用 CountDownGate(2) 确保双通道就绪后才开始消息转发
  • 支持集群部署,多个二开网关实例可同时服务

模块结构

text
com.agibot.aiem.sdk/
├── AgentSdk.java              # 主入口(单例工厂、回调注册、生命周期)
├── AgentParam.java            # 类型安全的参数包装器
├── AgentMeta.java             # 智能体元数据
├── AgentAuthCallback.java     # 认证回调接口
├── IdGenerator.java           # ID生成器
├── client/
│   ├── LinkskyClient.java     # OkHttp WebSocket客户端
│   ├── LinkskyClientInboundHandler.java  # 消息分发
│   ├── MsgHandler.java        # 被动消息处理
│   └── ActiveMsgHandler.java  # 主动消息处理
├── enums/                     # 枚举定义
├── passive/                   # 被动交互(8种Callback + Response,以及 GreetResponse 等基类共享方法)
├── active/                    # 主动交互(任务流 TaskFlowRequest)
├── mgr/                       # 管理器(回调类型、响应缓存、线程池)
└── delayed/                   # 延迟任务(心跳超时检测)

通信协议

连接认证

HTTP Header:

  • AGIBOT_APP_ID: 应用ID
  • AGIBOT_AUTHORIZATION: Bearer <JWT Token>

JWT Payload: { "appId": "xxx", "callbackTypes": "[\"audio2llm\"]" }

消息格式 (JSON)

json
{
    "type": "agentsdk.audio_request.start",
    "agentId": "AGENT_0000001",
    "eventId": "event_xxxxx",
    "robotCid": "cid_xxx",
    "cid": "cid_xxx"
}

线程模型

  • OkHttp Dispatcher (1线程): WebSocket I/O
  • AgentThreadPool: 每个 agentId(灵心平台配置的智能体 ID)绑定一个工作线程,保证同一智能体消息顺序处理
    • 核心线程: 3
    • 最大线程: 50
    • 空闲超时: 300秒
  • DelayedPool (2线程): 心跳超时检测
  • 清理定时器 (10秒): 清理过期的响应/回调缓存

重连机制

  • 连接失败/断开后自动重连
  • 重连延迟: 3秒
  • 无限重连(直到调用 AgentSdk.release(appId))
  • 心跳: 每10秒发送 Ping

典型时序

下面以 Audio2Tts(音频输入 → ASR + LLM + TTS 全管道)为例展示一次完整对话的时序。 其他被动回调只是 onRequest 收到的数据形态不同,整体节奏一致。

mermaid
sequenceDiagram
    participant Robot as 机器人
    participant IGW as 交互网关
    participant Bridge as Bridge 桥接器
    participant Linksky as LinkskyGateway<br/>(二开网关)
    participant SDK as AgentSdk<br/>(二开应用)

    Note over SDK,Linksky: 启动阶段
    SDK->>Linksky: WebSocket 连接 + JWT 鉴权
    Linksky-->>SDK: onAuthState(code=0)
    Robot->>IGW: 机器人上线
    IGW->>Bridge: 上线事件
    Bridge->>Linksky: 上线事件
    Linksky-->>SDK: onRobotOnline(agentId, agentMeta)

    Note over Robot,SDK: 一次对话
    Robot->>IGW: 用户开始说话 (VAD start)
    IGW->>Bridge: audio_request.start
    Bridge->>Linksky: 转发
    Linksky-->>SDK: onRequest(flag=0)
    loop 音频帧
        Robot->>IGW: PCM 音频帧
        IGW->>Linksky: audio_request.append
        Linksky-->>SDK: onRequest(flag=1, buf=audio)
    end
    Robot->>IGW: VAD end
    IGW->>Linksky: audio_request.commit
    Linksky-->>SDK: onRequest(flag=2)

    Note over SDK: 业务侧 ASR → LLM → TTS
    SDK->>Linksky: response.onAsrMiddle / onAsrFinal
    Linksky->>IGW: ASR 文本
    IGW->>Robot: 屏幕显示

    SDK->>Linksky: response.onLlmItemDelta × N
    SDK->>Linksky: response.onLlmItemDone / onLlmDone
    Linksky->>IGW: LLM 文本流
    IGW->>Robot: 屏幕显示

    SDK->>Linksky: response.onSkill(技能指令)
    Linksky->>IGW: 技能指令
    IGW->>Robot: 执行技能

    SDK->>Linksky: response.onTtsItemDelta × N
    SDK->>Linksky: response.onTtsItemDone / onTtsDone
    Linksky->>IGW: TTS 音频
    IGW->>Robot: 扬声器播放

关键点:

  • 一次对话的整个生命周期通过 eventId 关联,跨多次 onRequest/response.on* 调用都共用同一个 eventId。
  • ASR/LLM/VLM/TTS 都是流式输出,可以多次 *Delta,最后用 *Done 收尾。
  • 技能下发 response.onSkill(...) 与文本/音频输出可以并行,互不阻塞;具体可下发的技能见 语义技能参考。
  • 业务侧异常时调用 response.onError(eventId, code, msg) 通知机器人端。