AIMA开放平台文档中心Agent SDK (Android)

主动交互开发指南

主动交互开发指南

主动交互是 SDK 向机器人发起请求的能力。v1.3.0 起在接口层面开放(彼时一并暴露过技能查询 / 状态查询 / 拉流 / 推流监听等接口,但这些接口实际未启用,只有任务流真正可用)。v1.4.0 顺势把这些未启用接口从公开 API 中移除,公开入口收敛到 任务流——底层类仍保留在源码里,但不再通过 AgentSdk.register* 公开。

状态推送、打招呼信令、视频帧透传、人脸/声纹 UID 等场景已统一并入 被动交互 的 PassiveCallback 基类方法。

任务流

任务流用于向机器人下发多步任务序列。支持两种模式:

  • SIMPLE:单步任务(startRequest 中直接包含 payload,无需 taskRequest)
  • COMPLEX:多步任务(start → task × N → end)

完整生命周期示例(COMPLEX模式)

java
// ① 创建任务流(指定目标机器人和流程ID)
String flowId = IdGenerator.generateFlowId();
TaskFlowRequest flow = new TaskFlowRequest(agentSdk, "AGENT_001", flowId, FlowMode.COMPLEX);

// ② 注册到SDK
agentSdk.registerTaskFlow(flow);

// ③ 启动流程(payload 是 JSON 数组,详细协议见 taskflow_payload.md)
flow.startRequest("[{\"goal\":\"navigate_to_kitchen\"}]", new FlowStartCallback() {
    @Override
    public void onStartRequestAck(String flowId, String eventId, int code, String msg) {
        // code=0 表示机器人已收到请求
        System.out.println("启动确认: " + (code == 0 ? "成功" : "失败:" + msg));
    }

    @Override
    public void onStartExecuteAck(String flowId, String eventId, int code, String msg) {
        // 机器人开始执行
        System.out.println("开始执行");
    }
}, 10000); // 超时10秒

// ④ 下发任务步骤(可多次调用)
flow.taskRequest("[{\"action\":\"turn_left\",\"angle\":90}]", new FlowTaskCallback() {
    @Override
    public void onTaskRequestAck(String flowId, String eventId, int code, String msg) {
        System.out.println("任务确认: " + (code == 0 ? "成功" : "失败:" + msg));
    }

    @Override
    public void onTaskExecuteAck(String flowId, String eventId, int code, String msg) {
        System.out.println("任务执行完成");
    }
}, 30000);

// ⑤ 结束流程
flow.endRequest(new FlowEndCallback() {
    @Override
    public void onEndRequestAck(String flowId, String eventId, int code, String msg) {
        System.out.println("流程结束: " + (code == 0 ? "成功" : "失败:" + msg));
    }
}, 10000);

// ⑥ 用完取消注册
agentSdk.unregisterTaskFlow(flowId);

中断流程

java
flow.interruptRequest(new FlowInterruptCallback() {
    @Override
    public void onInterruptRequestAck(String flowId, String eventId, int code, String msg) {
        System.out.println("中断: " + (code == 0 ? "成功" : "失败:" + msg));
    }
}, 10000);

回调参数说明

参数说明
flowId流程唯一标识
eventId本次请求的唯一标识
code0=成功,非0=失败
msg成功时为"success",失败时为错误描述

payload 协议(编排技能)

startRequest / taskRequest 的 payload 是 JSON 数组,由若干 action_group 组成, 每个 group 包含一组 action(TTS、动作、表情、导航、设置等)。即使只下发一个 action_group, 也必须放进数组里([{...}]),不能直接传单个对象。完整协议、各 action_type 字段以及 SIMPLE / COMPLEX 两种模式的端到端示例请参见:

👉 任务流 payload 协议

状态监听

v1.4.0 变更:状态监听已合并到 被动交互 的 PassiveCallback.onState(...),无需再单独注册。

直接在已注册的被动回调里重载即可:

java
agentSdk.registerAudio2Tts(new Audio2TtsCallback(agentSdk) {
    @Override
    public void onState(String agentId, String eventId, String stateName, String stateValue) {
        System.out.println("状态变化: " + stateName + " = " + stateValue);
        // stateValue 可能是 JSON 字符串,需要自行解析
    }
    // ... 其他回调 ...
});

超时机制

TaskFlowRequest 的每个请求方法都支持 timeout 参数(单位:毫秒),超时未收到响应后回调不会被触发,资源自动清理:

操作建议超时自动清理时间
startRequest / taskRequest / endRequest / interruptRequest业务自定任务流整体 2 小时

不再开放的接口

技能查询(querySkill)、状态查询(queryState)、拉流(registerPullStream)、推流监听 (registerPushListen)的注册方法已在 v1.4.0 从 AgentSdk 移除,本指南不再展示其用法。 SkillQueryRequest / StateQueryRequest / PullStreamRequest / PushListenCallback 等底层类仍保留在源码中,便于后续重新启用。