AIMA开放平台文档中心Agent SDK (Android)

ExtSkill(扩展技能)API · Android

ExtSkill(扩展技能)API · Android

⚠️ 尚未上线:本能力为 v1.5.0-SNAPSHOT 开发中特性,接口与协议可能调整,正式发布前请勿用于生产环境。

v1.5.0 新增。Android SDK 的 com.agibot.aiem.sdk.extskill.* 与 Java v1.5.0 · ExtSkill API 完整同源,签名、字段、错误码、事件类型全部一致。本页只列 Android 独有的差异;一般查询请直接看 Java 页。使用流程见 ExtSkill 指南。

与 Java v1.5.0 的差异

差异点Java v1.5.0Android v1.5.0
底层 WebSocketNettyOkHttp(com.squareup.okhttp3:okhttp:4.12.0)
打包形态JARAAR,含 consumer-rules.pro;compileOnly lombok 不会传递到调用方

ExtSkill 模块没有像 Teleop 那样的 trackEvent 差异;所有公开 API 签名与 Java 完全一致。

类图

text
AgentSdk
  ├── registerExtSkill(ExtSkillRequest)               // 关联 LinkskyClient
  └── unregisterExtSkill(String requestId): void

ExtSkillRequest
  ├── ExtSkillRequest(agentSdk, agentId, requestId)
  ├── query(ExtSkillQueryCallback cb, long timeout): String            // 返回 eventId
  └── invoke(String extSkillId, AgentParam input,
             ExtSkillInvokeCallback cb, long timeout): String          // 返回 eventId

ExtSkillQueryCallback            // 抽象基类
  └── onQueryResult(agentId, requestId, eventId, code, msg, AgentParam result): void

ExtSkillInvokeCallback           // 抽象基类
  ├── onInvokeAck(agentId, requestId, eventId, code, msg): void
  ├── onState(agentId, requestId, eventId, stateName, stateValue): void
  └── onInvokeResult(agentId, requestId, eventId, code, msg, AgentParam param): void

IdGenerator
  └── generateExtSkillRequestId(): String    // "extskill_<21 位随机字符>"

AgentSdk(新增方法)

方法说明
registerExtSkill(ExtSkillRequest request): void将 request 与当前 SDK 的 LinkskyClient 绑定,并加入全局 AgentSdkExtSkillMgr 索引。必须在调用 query / invoke 之前调用。
unregisterExtSkill(String requestId): void从索引中移除。用完或不再需要该会话时调用。

ExtSkillRequest

java
new ExtSkillRequest(AgentSdk agentSdk, String agentId, String requestId)
方法语义
query(ExtSkillQueryCallback cb, long timeout): String查询该智能体当前可用的扩展技能清单。timeout < 50 会被 clamp 到 50(当前仅存储不生效)。返回本次消息 eventId。结果通过 cb.onQueryResult 回传。
invoke(String extSkillId, AgentParam input, ExtSkillInvokeCallback cb, long timeout): String触发指定扩展技能执行。extSkillId 为技能 ID;input 为结构化入参(AgentParam);timeout 处理规则同 query。返回本次消息 eventId。先经 cb.onInvokeAck 回受理,再经 cb.onInvokeResult 回执行输出。
getUpdateTs(): long最近一次消息发送时间(毫秒)。7200s 无活动会被后台清理。
getAgentId() / getRequestId(): String会话身份。
getQueryCallback() / getInvokeCallback()最近一次绑定的回调对象。

回调错误码

code含义
0成功(网关业务层 ACK;result / param 承载返回内容)
-1服务端返回失败,msg 携带 errorMsg 详情
1000本地失败:发送时 SDK 侧 LinkskyClient 已 closed;SDK 同步在原线程回调该 code

Android 注意:所有回调均在 SDK 消息分发线程(非 UI 线程)触发,如需更新界面请 runOnUiThread 或 Handler.post。

ExtSkillQueryCallback

抽象基类,继承并覆盖 onQueryResult:

java
import com.agibot.aiem.sdk.AgentParam;
import com.agibot.aiem.sdk.extskill.ExtSkillQueryCallback;

ExtSkillQueryCallback queryCallback = new ExtSkillQueryCallback() {
    @Override
    public void onQueryResult(String agentId, String requestId, String eventId,
                              int code, String msg, AgentParam result) {
        // code == 0 成功,result 承载技能清单;-1 服务端拒绝;1000 本地连接关闭(result == null)
        // Android:回调在非 UI 线程,更新界面需 runOnUiThread
    }
};

ExtSkillInvokeCallback

抽象基类,invoke 分三段回调(三个方法均抽象、需全部覆盖):onInvokeAck(受理)→ onState(执行期间 0 到多次状态上报)→ onInvokeResult(执行输出)。

java
import com.agibot.aiem.sdk.AgentParam;
import com.agibot.aiem.sdk.extskill.ExtSkillInvokeCallback;

ExtSkillInvokeCallback invokeCallback = new ExtSkillInvokeCallback() {
    @Override
    public void onInvokeAck(String agentId, String requestId, String eventId, int code, String msg) {
        // 第一段:网关已受理本次 invoke(code == 0)
        // Android:回调在非 UI 线程
    }

    @Override
    public void onState(String agentId, String requestId, String eventId,
                        String stateName, String stateValue) {
        // 执行期间技能侧通过 agentsdk.ext_skill.report_state 上报的进度,可能 0 到多次
        // Android:回调在非 UI 线程
    }

    @Override
    public void onInvokeResult(String agentId, String requestId, String eventId,
                               int code, String msg, AgentParam param) {
        // 第三段:技能执行输出,code == 0 时 param 承载出参
        // Android:回调在非 UI 线程,更新界面需 runOnUiThread
    }
};

两个回调基类还包含 timeout 字段(由 setTimeout(...) 在 SDK 内部注入,clamp 到 ≥50ms 的占位值)。

IdGenerator.generateExtSkillRequestId()

生成形如 extskill_ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 的会话 ID(前缀 + 21 位随机字符)。与 flow_ / event_ / teleop_ 等其他前缀互不冲突。

事件类型(AgentEventType)

见 枚举参考 中的 AGENTSDK_EXT_SKILL_* 段。