版本变更记录 (CHANGELOG)
版本变更记录 (CHANGELOG)
v1.5.0-SNAPSHOT (当前开发版本)
⚠️ 本版本为开发中(SNAPSHOT)版本,下列 v1.5.0 新增能力(超视距遥操 / 扩展技能)尚未正式上线,接口可能调整。
发布日期: 开发中
🆕 新增能力:超视距遥操(Teleop)
v1.5.0 在既有的被动交互 / 主动交互两条路径之外,正式对外开放第三条交互路径 —— 超视距遥操:远端操作员通过 SDK 建立会话,向指定 agent_id 的机器人推送人工语音接管指令。
- 新增类:
linksoul_agentsdk.TeleopRequest—— 会话请求实体,方法:enter/start_audio(param)/append_audio_delta/done_audio/keepalive/exitlinksoul_agentsdk.TeleopEnterCallback——on_enter_ack(teleop_id, event_id, code, msg)linksoul_agentsdk.TeleopKeepaliveCallback——on_keepalive_ack(teleop_id, event_id, code, msg);机器人在线探活,遥操期间建议每 10 秒定时调用一次,code != 0视为机器人离线linksoul_agentsdk.TeleopExitCallback——on_exit_ack(teleop_id, event_id, code, msg)linksoul_agentsdk.mgr.AgentSdkTeleopMgr—— 全局 request 索引,7200s 无活动自动清理
- 新增
AgentSdk公开方法:register_teleop(TeleopRequest)unregister_teleop(teleop_id: str)
- 新增策略枚举:
AgentPolicy.TELEOP(wire 值"teleop") - 新增事件类型 9 个:
agentsdk.teleop.enter/agentsdk.teleop.enter_ackagentsdk.teleop_audio.start/agentsdk.teleop_audio.delta/agentsdk.teleop_audio.doneagentsdk.teleop.keepalive/agentsdk.teleop.keepalive_ackagentsdk.teleop.exit/agentsdk.teleop.exit_ack
- 新增 ID 生成器:
IdGenerator.generate_teleop_id()(前缀teleop_) - 新增文档:超视距遥操指南、Teleop API、Teleop 示例
🆕 新增能力:扩展技能(ExtSkill)
v1.5.0 同时新增扩展技能交互路径:通过 SDK 查询指定 agentId 机器人的可用技能清单,并远程触发指定技能执行(invoke 为三段回执:ack → state → result)。
- 新增类:
linksoul_agentsdk.ExtSkillRequest—— 技能请求实体,方法:query/invokelinksoul_agentsdk.ExtSkillQueryCallback——on_query_result(request_id, event_id, code, msg, skills)linksoul_agentsdk.ExtSkillInvokeCallback——on_invoke_ack(request_id, event_id, code, msg)+on_state(agent_id, request_id, event_id, state_name, state_value)+on_invoke_result(request_id, event_id, code, msg, result)
- 新增
AgentSdk公开方法:register_ext_skill(ExtSkillRequest)unregister_ext_skill(request_id: str)
- 新增策略枚举:
AgentPolicy.EXT_SKILL(wire 值"extskill") - 新增事件类型 6 个:
agentsdk.ext_skill.query/agentsdk.ext_skill.query_resultagentsdk.ext_skill.invoke/agentsdk.ext_skill.invoke_ack/agentsdk.ext_skill.report_state/agentsdk.ext_skill.invoke_result
- 新增 ID 生成器:
IdGenerator.generate_ext_skill_request_id()(前缀extskill_) - 新增文档:扩展技能指南、ExtSkill API、ExtSkill 示例
⚠️ 破坏性变更:灵心平台「技能调用方式 = Agent 调用」下线(依赖者须升级 v1.5.0)
v1.5.0 引入 Function Call + Arbiter 仲裁器 后,灵心平台二开智能体配置中的「技能调用方式」为 Agent 调用 的转发机制已下线:
- 旧机制(≤ v1.4.0):二开智能体配置里「技能调用方式」选择 Agent 调用 后,技能被触发时平台会把技能请求转发给二开应用(SDK)自行处理。
- 新机制(v1.5.0):平台不再自动转发技能,而是把待处理的技能请求以 function call 形式透传给 SDK(
on_function_call),由二开应用通过 仲裁器接口(response.on_arbiter(...))显式决定委托策略:ArbiterDecision.DELEGATE(委托智元交互云默认链路处理)或ArbiterDecision.OVERRIDE(二开应用接管覆盖)。
若你的智能体依赖了「技能调用方式 = Agent 调用」的转发能力,必须升级到 v1.5.0 并基于 Function Call + Arbiter 重写技能委托 / 分流逻辑,否则技能将无法被正确处理。
调用契约
register_teleop → enter → (start_audio(param) → append_audio_delta* → done_audio)+ → exit → unregister_teleop
遥操存续期间可任意频次调用 keepalive(推荐每 10 秒一次);任何一次 on_keepalive_ack 收到 code != 0 都应视为机器人离线,立即 exit + unregister_teleop 释放资源。
enter/keepalive/exit由 SDK 侧回调收 ACK;code == 0成功,code == 1000表示 SDK 本地连接已 closed,code == -1服务端拒绝;start_audio/append_audio_delta/done_audio是 fire-and-forget(无 ACK);start_audio(param)支持在每段音频开始时传递role("male"/"female")、threshold(-14 ~ 14)等音色 / VAD 参数;timeout参数当前仅做占位(clamp 到 ≥50ms),暂未真正驱动超时回调,后续版本会补齐。
🆕 新增能力:Function Call 分发与 Arbiter 仲裁
v1.5.0 在被动交互链路上开放 Function Call 分发与 Arbiter 仲裁(尚未上线,开发中特性)。
- 新增回调(8 种被动回调类均有):
on_function_call(agent_id, event_id, function_call, response)—— 网关透传待处理的 function call - 新增响应方法(8 种 Response 类均有):
on_arbiter(event_id, decision, arb_param)—— 回传仲裁决策,下发agentsdk.function_call.arbiter - 新增数据类:
linksoul_agentsdk.FunctionCallInfo(source/policy/type/value/param) - 新增枚举:
linksoul_agentsdk.ArbiterDecision(DELEGATE/OVERRIDE/ILLEGAL) - 新增事件类型 2 个:
agentsdk.function_call.expose/agentsdk.function_call.arbiter
🆕 新增能力:对话历史透传(onHistories)
- 新增基类共享回调:
on_histories(agent_id, event_id, histories)(PassiveCallback默认日志实现,按需重载) - 新增数据类:
linksoul_agentsdk.HistoryInfo(timestamp/query/answer/complete/event_id/skill) - 新增事件类型 1 个:
agentsdk.histories.expose(网关 → SDK)
🐛 修复:一个 appId 下多个智能体并发交互时的消息串线
- 修复了单 SDK 实例同时服务多个智能体时的线程分发问题:收包不再使用共享单线程,而是按
agentId借用/复用独立命名线程(AgentThreadMgr.submit_by_agent_id+AgentThreadPool)。 - 线程池池满时自动扩容,不再丢弃消息;智能体 OFFLINE 时解绑并归还线程,等待下一次重新绑定。
- 行为与 Java
AgentThreadMgr对齐,避免不同智能体的被动交互事件串线/串台。
兼容性
- 接口层面完全向后兼容 v1.4.0:现有
register_auth/ 被动回调 / 任务流接口均无变更;升级方式为 pip 包版本从1.4.0→1.5.0。 - 若未使用 Teleop / Function Call,运行时行为与 v1.4.0 一致。
- 但有一处破坏性变更:依赖灵心平台「技能调用方式 = Agent 调用」转发的智能体,须按上文「破坏性变更」章节改造为 Function Call + Arbiter。
依赖
同 v1.4.0(未升级第三方依赖)。
v1.4.0 (alpha)
发布日期: 开发中
⚠️ 破坏性变更 — 验签方式标准化(不兼容 v1.3.0 及更早版本)
v1.4.0 已遵循灵心开放平台规范,对 AgentSDK 的鉴权(验签)方式做了标准化改造。Python SDK 与 Java SDK 同步升级,v1.3.0 及更早版本无法直接平滑升级:
| 项目 | v1.3.0 及更早 | v1.4.0 |
|---|---|---|
| 网关 URL | wss://agentsdk.agibot.com/v1/agentsdk | wss://open.agibot.com/api/V1/open-portal/app/wss/agent-sdk |
| 凭证来源 | 灵心平台「二开智能体模板」 | 灵心开放平台「应用」(多发一个 app_key) |
| 工厂方法 | AgentSdk.create(url, app_id, app_secret) | AgentSdk.create(url, app_id, app_key, app_secret) |
| 鉴权算法 | JWT(HS256 签名 + AGIBOT_AUTHORIZATION 请求头) | HMAC-SHA256("GET\n{path}\n{timestamp}\n{nonce}"),签名经五个请求头下发 |
| 鉴权请求头 | 1 个:AGIBOT_AUTHORIZATION | 5 个:X-App-Id / X-App-Key / X-Timestamp / X-Nonce / X-Signature |
callback_types 传递方式 | JWT payload 字段 | 独立请求头 X-Callback-Types(JSON 数组字符串) |
| 实现影响 | LinkskyClient 依赖 jwt_util.py | LinkskyClient 改用 hmac + hashlib;AgentSdk 不再对外暴露 app_secret |
升级步骤:
- 在灵心开放平台「应用」页面重新申领
app_id/app_key/app_secret(旧凭证不可继续使用)。 - 将 WebSocket 网关 URL 切换为
wss://open.agibot.com/api/V1/open-portal/app/wss/agent-sdk。 - 调用方升级
AgentSdk.create(url, app_id, app_secret)→AgentSdk.create(url, app_id, app_key, app_secret)。 - 若有自定义代理 / 网关在转发 SDK 请求,须解析并透传新的 5 个鉴权头 +
X-Callback-Types,并停用旧AGIBOT_AUTHORIZATION。 - 确认调用方未再读取
AgentSdk.app_secret(属性已下线)。
与 Java SDK v1.4.0 等价,参考 Java CHANGELOG 获取完整变更点。 本节仅列出 Python 端的差异点。
Python 端实现特性
- 包名:
linksoul_agentsdk(PEP 8 蛇形命名),与 Java 包路径com.agibot.aiem.sdk.*一一对应 - 公开模块:
linksoul_agentsdk.passive/linksoul_agentsdk.active/linksoul_agentsdk.client/linksoul_agentsdk.mgr - WebSocket 客户端:基于
websocket-client>=1.7,同步阻塞模式,在独立 daemon 线程跑run_forever - 心跳:由
websocket-client内置(ping_interval=10s, ping_timeout=5s) - 重连:连接断开自动通过
threading.Timer延迟 3 秒重连 - 线程模型:
AgentThreadMgr用一组单线程ThreadPoolExecutor,每个agent_id绑定一个串行 worker(与 JavaAgentThreadMgr等价) - 鉴权:基于
hmac+hashlib(HMAC-SHA256),与 JavaLinkskyClient.hmacSha256对齐,签名字段经X-App-Id/X-App-Key/X-Timestamp/X-Nonce/X-Signature五个请求头下发;回调类型集合经X-Callback-Types请求头下发
公开 API 命名映射
Java SDK 的 camelCase 全部转为 Python 的 snake_case,并加上类型注解:
| Java | Python |
|---|---|
AgentSdk.create(url, appId, appKey, appSecret) | AgentSdk.create(url, app_id, app_key, app_secret) |
registerAuth(AgentAuthCallback) | register_auth(AgentAuthCallback) |
registerAsr2Llm(Asr2LlmCallback) | register_asr2_llm(Asr2LlmCallback) |
onRequest(agentId, eventId, ...) | on_request(agent_id, event_id, ...) |
response.onLlmItemDelta(...) | response.on_llm_item_delta(...) |
response.onInterrupt(...) | response.on_interrupt(...) |
response.onSkill(...) | response.on_skill(...) |
IdGenerator.generateEventId() | IdGenerator.generate_event_id() |
AgentParam.create().setString(k, v) | AgentParam.create().set_string(k, v) |
依赖
| 依赖 | 版本 |
|---|---|
| Python | 3.9+ |
| websocket-client | ≥ 1.7.0 |
测试
- 73+ 单元测试,基于
pytest+ mockLinkskyClient,CI 无需真实 WebSocket 服务器 pip install -e ".[dev]" && pytest即可一键运行
历史版本
Java/Python 始终保持版本号对齐——历史版本(v1.0.0 / v1.1.0 / v1.3.0)的协议层变更详见 Java SDK v1.4.0 CHANGELOG。