主动请求 API 参考

主动请求 API 参考

← 返回首页

v1.4.0:当前 AgentSdk 仅公开 任务流 一个主动入口。技能查询、状态查询、拉流、推流监听暂未开放。 状态推送已合并到 PassiveCallback.on_state(...),详见 被动回调指南。

TaskFlowRequest

来自 linksoul_agentsdk.active。

构造

python
from linksoul_agentsdk.active import TaskFlowRequest
from linksoul_agentsdk.enums import FlowMode

# COMPLEX 模式(默认)
flow = TaskFlowRequest(agent_sdk, agent_id, flow_id)

# 指定模式
flow = TaskFlowRequest(agent_sdk, agent_id, flow_id, FlowMode.SIMPLE)

方法

方法返回值说明
start_request(payload, callback, timeout)str(event_id)启动流程
task_request(payload, callback, timeout)str(event_id)发送任务步骤
end_request(callback, timeout)str(event_id)结束流程
interrupt_request(callback, timeout)str(event_id)中断流程
flow_id (property)str流程 ID
agent_id (property)str目标智能体 ID(灵心平台配置的智能体 ID)
flow_mode (property)FlowMode当前模式
  • payload: JSON 字符串(任务流协议要求为 JSON 数组,如 '[{...}]',详见 任务流 payload 协议)
  • timeout: 超时(毫秒),小于 50ms 会自动钳制到 50ms

流程回调

python
from linksoul_agentsdk.active import (
    FlowEndCallback,
    FlowInterruptCallback,
    FlowStartCallback,
    FlowTaskCallback,
)


class _Start(FlowStartCallback):
    def on_start_request_ack(self, flow_id, event_id, code, msg): ...
    def on_start_execute_ack(self, flow_id, event_id, code, msg): ...


class _Task(FlowTaskCallback):
    def on_task_request_ack(self, flow_id, event_id, code, msg): ...
    def on_task_execute_ack(self, flow_id, event_id, code, msg): ...


class _End(FlowEndCallback):
    def on_end_request_ack(self, flow_id, event_id, code, msg): ...


class _Interrupt(FlowInterruptCallback):
    def on_interrupt_request_ack(self, flow_id, event_id, code, msg): ...

两阶段确认:RequestAck = 机器人收到请求,ExecuteAck = 机器人执行完成。code=0 表示成功。 同一个 task_request 的 request_ack 与 execute_ack 共享同一个 event_id。

工具类

AgentParam(扩展参数)

来自 linksoul_agentsdk.AgentParam。支持链式调用:

python
from linksoul_agentsdk import AgentParam

# 创建并设置参数
param = (
    AgentParam.create()
    .set_string("action", "navigate")
    .set_integer("step", 3)
    .set_double("speed", 1.5)
    .set_boolean("safe", True)
    .set_long("timestamp", int(time.time() * 1000))
)

# 读取参数
action = param.get_string("action")    # → "navigate"
step = param.get_integer("step")       # → 3

完整方法列表:

方法类型
get_string / set_stringstr
get_integer / set_integerint(兼容 get_long / set_long / get_short / set_short)
get_double / set_doublefloat
get_boolean / set_booleanbool(兼容 "true" / "false" 字符串)
get_object / set_objectAny
get_list / set_listlist
get_ext_param()底层 dict

Python 特别注意:bool 在 Python 里是 int 的子类,get_integer 已做防护—— 对 set_boolean 设入的值返回 None,避免误读为 0/1。

AgentMeta(机器人元数据)

机器人上线时通过 on_robot_online(agent_id, agent_meta) 获取:

python
def on_robot_online(self, agent_id: str, agent_meta: AgentMeta) -> None:
    wakeup = agent_meta.get_wakeup_word()    # 唤醒词
    city = agent_meta.get_city()              # 所在城市
    name = agent_meta.get_robot_name()        # 机器人名字
    buzz_word = agent_meta.get_buzz_word()    # 热词
    custom = agent_meta.get_string("your_key")  # 自定义字段

IdGenerator(ID 生成器)

python
from linksoul_agentsdk import IdGenerator

flow_id = IdGenerator.generate_flow_id()       # "flow_xxxxx..."
event_id = IdGenerator.generate_event_id()     # "event_xxxxx..."
item_id = IdGenerator.generate_item_id()       # "item_xxxxx..."
signal_id = IdGenerator.generate_signal_id()   # "signal_xxxxx..."

所有 ID 为 前缀 + 21 位随机字符串(大小写字母+数字),使用 secrets.choice(...) 保证安全随机。