名词解释 / Glossary

名词解释 / Glossary

本页汇总 LinkSoul AgentSDK 文档中出现的核心术语,分为「业务概念」「被动交互与主动交互详解」「SDK 术语」「模型与音视频」「对话决策与拒识」「JSON 协议字段」六类。 每个词条给出一句话解释 + 在文档中的相关入口。

一、业务概念

名词解释
灵心开放平台智元(agibot)面向开发者的开放平台,提供应用注册、智能体配置、网关接入等能力。appId / appKey / appSecret 在该平台上申请。
LinkskyGateway灵心开放平台的接入网关,地址为 wss://open.agibot.com/api/V1/open-portal/app/wss/agent-sdk,负责承载 SDK 与机器人之间的双向 WebSocket 消息。
智能体(Agent)灵心平台上配置的一个虚拟角色(含人设、技能、知识库等)。机器人在端侧绑定该智能体后即可上线,由 SDK 接管其语义/技能/任务流处理。
二开(二次开发)在灵心默认能力之上,由开发者通过 AgentSDK 自定义 ASR/LLM/技能/任务流等业务逻辑。
机器人(Robot)端侧硬件实体,与一个或多个智能体绑定后上线,作为消息源(音频/视频/文本)和执行端(TTS 播报、技能动作)。
被动交互(Passive)机器人发起请求 → SDK 处理 → SDK 通过 Response 回填结果(ASR/LLM/VLM/TTS/技能/打断)。
主动交互(Active)SDK 主动向机器人发起任务,v1.4.0 公开入口仅 任务流(Task Flow)。
任务流(Task Flow)SDK 主动下发的多步骤任务编排,包含 start / task / end / interrupt 四阶段,payload 为 JSON 数组,支持 SIMPLE / COMPLEX 两种模式。
技能(Skill)机器人可执行的具名动作(如 move_forward、wave_hands),通过 response.onSkill(...) 或任务流下发。技能全集见 语义技能参考。
打招呼(Greet)机器人通过人脸/UID/视频/业务信令触发的"主动招呼"场景,SDK 通过 onGreetSignal + GreetResponse 回填 VLM/TTS。
打断(Interrupt / Barge-in)当用户在机器人播报中再次说话时,SDK 通过 response.onInterrupt(...) 终止当前播报并切换到新意图。

二、被动交互与主动交互详解

二者的根本差别在于消息发起方:

维度被动交互(Passive)主动交互(Active)
发起方机器人(端侧)通过 LinkskyGateway 推送SDK(业务侧)主动下发到机器人
触发时机用户说话 / 看到人脸 / 视频帧 / 端侧上报状态等业务系统判定需要让机器人执行某个流程时(如"打开客厅灯"" 巡检 5 个点位")
入口 APIregisterAudio2Llm / registerAsr2Llm / registerAsrVideo2Vlm 等 8 套 register* + 对应 onRequest 回调agentSdk.registerTaskFlow(TaskFlowRequest) + flow.startRequest / taskRequest / endRequest / interruptRequest
数据载体回调参数 text / buf / video / param + Response 应答对象TaskFlowRequest 的 payload (JSON 数组)+ 两阶段 RequestAck / ExecuteAck 回执
应答方式在 onRequest 中调用 response.onLlm* / onTts* / onSkill / onInterrupt / onError各阶段挂 FlowStart/Task/End/InterruptCallback,等待网关 / 机器人异步回执
v1.4.0 范围8 种被动回调全部可用仅公开 任务流;其余主动接口(技能查询 / 状态查询 / 拉流 / 推流监听)从公开 API 移除

被动交互(Passive)

  • 谁来发起:机器人端侧。用户在机器人前说话、出现人脸、设备状态变更等,由端侧封装为协议事件,经 LinkskyGateway 推到 SDK。
  • SDK 内部流转:SDK 根据事件类型路由到对应的 *Callback.onRequest(...)。8 种被动回调按"输入 → 输出"组合命名:
    输入输出回调类
    音频LLM 文本Audio2LlmCallback
    音频LLM + TTSAudio2TtsCallback
    ASR 文本LLM 文本Asr2LlmCallback
    ASR 文本LLM + TTSAsr2TtsCallback
    ASR 文本 + 视频VLM 文本AsrVideo2VlmCallback
    ASR 文本 + 视频VLM + TTSAsrVideo2TtsCallback
    音频 + 视频VLM 文本AudioVideo2VlmCallback
    音频 + 视频VLM + TTSAudioVideo2TtsCallback
  • 每个 SDK 实例只能注册一种被动回调类型——这一约束由 AgentSdk 强制。
  • 共享基类 PassiveCallback 上定义了和具体输入/输出无关的事件:onRobotOnline / onRobotOffline / onFaceInfo / onVideoFrame / onGreetSignal / onState,它们独立于 onRequest,覆盖机器人级别的生命周期与状态推送。
  • 应答必须显式回填——拒识时直接 return;正常应答必须按顺序触发 onInterrupt → onSkill?(可选) → onLlm*/onTts*/onVlm* → onLlmDone/onTtsDone。
  • 详见 被动交互指南。

主动交互(Active)—— v1.4.0 仅任务流

  • 谁来发起:业务系统(你的代码)。当上层业务(外部触发、调度系统、其他模型)判定需要让机器人主动执行任务时,SDK 通过 LinkskyGateway 把任务下发到机器人。
  • 唯一公开入口:registerTaskFlow(TaskFlowRequest)。技能查询 / 状态查询 / 拉流 / 推流监听这些 v1.3.0 时露出过、但 从未真正可用 的入口在 v1.4.0 已从公开 API 移除。
  • 任务流四阶段:
    1. startRequest(payload, callback, timeout) — 启动一次任务流。
    2. taskRequest(payload, callback, timeout) — 下发任务步骤,可多次。
    3. endRequest(callback, timeout) — 正常结束。
    4. interruptRequest(callback, timeout) — 中断当前流程。
  • 两阶段回执:每次 *Request 都有 RequestAck(机器人收到)和 ExecuteAck(机器人执行完成)两次异步回调,code=0 即该阶段成功。
  • payload 结构:JSON 数组(COMPLEX)/ 单步对象(SIMPLE),由 action_group / action_type 等字段描述要执行的技能编排。详见 任务流 payload 协议。
  • 状态反馈:任务流执行过程中机器人的端侧状态变化(导航进度、播报状态等)通过被动通道里的 onState(...) 推回,主被动通道在状态层面打通。
  • 详见 主动交互指南。

被动 vs 主动 协作模式

实际项目里两条通道经常配合:

  • 被动响应触发主动任务流:用户说"带我去会议室"→ Asr2LlmCallback.onRequest 收到 → 业务侧解析为导航意图 → 通过 TaskFlowRequest 下发任务流让机器人去导航。
  • 主动任务流期间监听被动事件:任务流执行中用户喊话打断 → 被动通道收到新 eventId 的 onRequest → 业务侧调用 flow.interruptRequest(...) 中断当前任务流。
  • 状态打通:被动 onState 收到 task_status 更新可以驱动主动侧的下一步决策。

三、SDK 术语

名词解释
appId灵心开放平台为应用分配的唯一标识。
appKeyv1.4.0 引入,HMAC-SHA256 签名所需的访问 key,配合 appSecret 使用。
appSecretHMAC-SHA256 签名密钥,严禁泄漏到客户端、日志、Git 仓库。
agentId灵心平台上配置的智能体 ID(如 AGENT_0000001),机器人在端侧绑定后通过 onRobotOnline(agentId, ...) 回传。不是机器人硬件标识。
eventId一次完整对话/事件的唯一标识,所有响应都需带回该 ID 以归属同一事件。
itemId同一 eventId 中多个意图/响应片段(如多段 LLM 输出、多个 TTS 段)的标识。
flowId任务流实例的唯一标识,由 IdGenerator.generateFlowId() 生成。
signalId业务信令(如打招呼)的唯一标识。
flag仅在音视频回调中出现的生命周期标志,标记当前帧是 START / APPEND / COMMIT 等阶段。
AgentSdkSDK 主入口类,单例(同一 appId 多次 create() 返回同一实例),负责连接/认证/回调注册/任务流分发。
AgentParam类型安全的 KV 扩展参数容器,支持链式调用(setString / setInteger / setDouble / setBoolean / setLong / setShort / setObject / setList)。
AgentMeta机器人上线时 onRobotOnline 回调返回的元数据:唤醒词、所在城市、机器人名、热词、自定义字段。
PassiveCallback所有被动回调(Audio2Llm / Asr2Llm / AudioVideo2Vlm …)的基类,提供 onRobotOnline / onRobotOffline / onFaceInfo / onVideoFrame / onGreetSignal / onState 共享方法。
Response 对象每个 onRequest 回调中传入的应答对象,按场景提供 onAsr* / onLlm* / onVlm* / onTts* / onSkill / onInterrupt / onError 等方法。
onState(stateName, stateValue)机器人端侧状态推送,22 个 stateName 模块及字段定义见 机器人端侧状态参考。
RequestAck / ExecuteAck任务流两阶段确认:前者代表机器人收到请求,后者代表执行完成;code=0 即成功。

四、模型与音视频

名词解释
ASR(Automatic Speech Recognition)语音识别,把音频转为文本。SDK 中由网关或上游模块完成,常以 text 字段回传。
NLU(Natural Language Understanding)自然语言理解,对 ASR 文本做意图识别 / 槽位抽取 / 实体识别等结构化解析;二开侧通常在 onRequest 拿到 text 后接入自有 NLU 模块,再决定是回 LLM 闲聊、下发技能,还是按拒识处理。
LLM(Large Language Model)大语言模型,处理文本理解 + 文本生成,SDK 通过 onLlmItemDelta/Done 流式输出。
VLM(Vision-Language Model)多模态视觉语言模型,接收图像/视频 + 文本,输出语义结果,对应 onVlm* 系列方法。
TTS(Text-To-Speech)文本转语音,SDK 通过 onTtsDelta/Done(音频 base64)流式回填。
VAD(Voice Activity Detection)语音活动检测,识别用户说话起止;对应协议事件 agentsdk.audio_request.start / commit。
RAG 知识库(Retrieval-Augmented Generation)检索增强生成:先用用户问题检索向量/关键词知识库,将命中片段作为上下文喂给 LLM,再产出答案。常用于把私域知识/FAQ/手册接入二开 LLM 流程,避免幻觉。在 SDK 中通常嵌在 onRequest 收到 text 之后、onLlmItemDelta 流式输出之前。
关键帧 / isKeyFrame视频帧回调中标记当前帧是否 H264 IDR 关键帧。
base64 音频片段TTS / 打招呼 TTS 流式输出的音频数据以 base64 字符串形式封装在协议字段中。

五、对话决策与拒识

名词解释
拒识(Reject)对话系统在 ASR/NLU/LLM 链路中识别到"无法/不应处理"的输入后选择静默不应答或返回兜底话术的行为。SDK 侧体现为 onRequest 收到 text 后直接 return(不调用任何 response.on*)或仅返回错误。
通用拒识(General Reject)与具体业务场景无关的拒识,典型触发:空文本 / ASR 置信度过低 / 噪声 / 闲聊中夹带的无意义短语 / 命中通用敏感词。一般在所有业务垂类前先做一道过滤。
垂类拒识(Domain Reject)在某一业务领域内(如医疗、金融、家政、儿童陪伴)专门定义的"不在本垂类服务范围"或"本垂类禁止回答"的输入。通常基于垂类意图分类器的置信度、领域白名单/黑名单、垂类敏感词表来判断;命中后或静默或回兜底话术。
兜底话术(Fallback)拒识或 LLM 失败后给出的固定应答,例如"这个问题我暂时没法回答"。

六、JSON 协议字段(任务流 / 状态)

字段解释
action_group任务流 payload 中的动作分组,定义一组并行/串行的子动作。
action_type动作类型(如 target_poi、tts_speak),由灵心平台技能定义;详见 任务流 payload 协议。
stateName(22 模块)机器人端侧状态名,包括 robot_pose、tts_status、robot_form、task_status 等;字段表见 机器人端侧状态参考。
SIMPLE / COMPLEX 模式任务流的两种编排模式:SIMPLE 单步直发;COMPLEX 完整三阶段(start → task* → end),可中途 interrupt。

相关入口