主动请求 API 参考

主动请求 API 参考

v1.4.0:当前 AgentSdk 仅公开 任务流 一个主动入口。技能查询、状态查询、拉流、推流监听暂未开放。 状态推送已合并到 PassiveCallback.onState(...),详见 被动回调指南。

TaskFlowRequest

构造

java
// COMPLEX模式(默认)
TaskFlowRequest flow = new TaskFlowRequest(agentSdk, agentId, flowId);

// 指定模式
TaskFlowRequest flow = new TaskFlowRequest(agentSdk, agentId, flowId, FlowMode.SIMPLE);

方法

方法返回值说明
startRequest(payload, callback, timeout)String (eventId)启动流程
taskRequest(payload, callback, timeout)String (eventId)发送任务步骤
endRequest(callback, timeout)String (eventId)结束流程
interruptRequest(callback, timeout)String (eventId)中断流程
getFlowId()String获取流程ID
getAgentId()String获取目标智能体 ID(灵心平台配置的智能体 ID)
  • payload: JSON 字符串(任务流协议要求为 JSON 数组,如 "[{...}]",详见 任务流 payload 协议)
  • timeout: 超时时间(毫秒),最小50ms

流程回调

java
public abstract class FlowStartCallback {
    public abstract void onStartRequestAck(String flowId, String eventId, int code, String msg);
    public abstract void onStartExecuteAck(String flowId, String eventId, int code, String msg);
}

public abstract class FlowTaskCallback {
    public abstract void onTaskRequestAck(String flowId, String eventId, int code, String msg);
    public abstract void onTaskExecuteAck(String flowId, String eventId, int code, String msg);
}

public abstract class FlowEndCallback {
    public abstract void onEndRequestAck(String flowId, String eventId, int code, String msg);
}

public abstract class FlowInterruptCallback {
    public abstract void onInterruptRequestAck(String flowId, String eventId, int code, String msg);
}

两阶段确认:RequestAck = 机器人收到请求,ExecuteAck = 机器人执行完成。code=0 表示成功。

工具类

AgentParam(扩展参数)

支持链式调用的键值对容器:

java
// 创建并设置参数
AgentParam param = AgentParam.create()
    .setString("action", "navigate")
    .setInteger("step", 3)
    .setDouble("speed", 1.5)
    .setBoolean("safe", true)
    .setLong("timestamp", System.currentTimeMillis());

// 读取参数
String action = param.getString("action");
Integer step = param.getInteger("step");

完整方法列表:

方法类型
getString/setStringString
getInteger/setIntegerInteger
getLong/setLongLong
getDouble/setDoubleDouble
getShort/setShortShort
getBoolean/setBooleanBoolean
getObject/setObjectObject
getList/setListList<?>
getExtParam()Map(获取底层JSON对象)

AgentMeta(机器人元数据)

机器人上线时通过 onRobotOnline(agentId, agentMeta) 获取:

java
@Override
public void onRobotOnline(String agentId, AgentMeta agentMeta) {
    String wakeup = agentMeta.getWakeupWord();    // 唤醒词
    String city = agentMeta.getCity();            // 所在城市
    String name = agentMeta.getRobotName();       // 机器人名字
    String buzzWord = agentMeta.getBuzzWord();    // 热词
    String custom = agentMeta.getString("yourKey"); // 自定义字段
}

IdGenerator(ID生成器)

java
String flowId = IdGenerator.generateFlowId();     // "flow_xxxxx..."
String eventId = IdGenerator.generateEventId();   // "event_xxxxx..."
String itemId = IdGenerator.generateItemId();     // "item_xxxxx..."
String signalId = IdGenerator.generateSignalId(); // "signal_xxxxx..."

所有ID为 前缀 + 21位随机字符串(大小写字母+数字),使用 SecureRandom 保证唯一性。