常见问题排除手册 & QA (Java v1.5.0-SNAPSHOT)
常见问题排除手册 & QA (Java v1.5.0-SNAPSHOT)
本文档持续补充中。发现新的踩坑点或高频问题,欢迎在此追加。文档分为两部分:
- 常见问题排除手册:按「现象 → 排查 → 处理」组织,用于定位并解决具体故障。
- 常见问题 QA:按「问 → 答」组织,用于回答概念、使用与边界类问题。
一、常见问题排除手册
补充新条目时,请遵循「现象 / 可能原因 / 排查 / 处理」四段式,便于快速定位。
1. WebSocket 连接立即被服务端关闭
- 现象:
AgentSdk.create(...)之后连接建立瞬间断开,无法收到任何回调。 - 可能原因:
- 沿用了 v1.3.0 及更早的旧网关
wss://agentsdk.agibot.com/v1/agentsdk,v1.4.0 已经不再受理。 - 沿用了旧的
AgentSdk.create(url, appId, appSecret)三参重载,缺少appKey。
- 沿用了 v1.3.0 及更早的旧网关
- 排查:确认
url与create()参数是否切到 v1.4.0 版本。 - 处理:
- 网关切换为
wss://open.agibot.com/api/V1/open-portal/app/wss/agent-sdk。 - 调用改为
AgentSdk.create(url, appId, appKey, appSecret)。 - 完整迁移要点见 CHANGELOG。
- 网关切换为
2. 鉴权失败 / 握手 401 或 403
- 现象:WebSocket 握手阶段返回 401 / 403,或日志中出现签名不通过。
- 可能原因:
appId/appKey/appSecret不属于同一应用(例如混用了旧「二开智能体模板」的凭证)。- 客户端本机时钟与服务端偏差过大,导致
X-Timestamp校验失败。 - 自定义代理层或网关层没有透传 v1.4.0 的 5 个鉴权头(
X-App-Id/X-App-Key/X-Timestamp/X-Nonce/X-Signature)。
- 排查:
- 到灵心开放平台「应用」页面核对凭证是否为同一应用颁发。
- 用
date -u检查本机 UTC 时间是否与网络时间对齐。 - 抓包确认 5 个
X-*头都有下发。
- 处理:重新申领凭证、对齐时钟、修复代理层的头透传。
3. X-Callback-Types 请求头无效导致回调不下发
- 现象:连接握手成功,但订阅的被动回调(如
Audio2Llm)没有触发。 - 可能原因:
- v1.4.0 把
callbackTypes从 JWT payload 迁到了独立请求头X-Callback-Types,需要是 JSON 数组字符串(例如["AUDIO_2_LLM"])。 - 自定义代理层没有透传该请求头。
- v1.4.0 把
- 排查:抓包确认
X-Callback-Types存在且格式合法。 - 处理:修正头格式或代理透传逻辑,回调类型枚举以 枚举参考 为准。
4. AgentSdk.registerXxx(...) 找不到符号
- 现象:编译报错找不到
registerStateListen/registerPushListen/querySkill/queryState/registerPullStream等方法。 - 可能原因:这些方法在 v1.4.0 已经移除或收敛。
- 处理:
更多错误码与重连策略请参考 错误处理。
二、常见问题 QA
补充新条目时,请以 Q / A 开头,一段结论 + 必要时给出跳转链接,避免 QA 越写越像指南。
Q1. v1.4.0 能否与 v1.3.0 或更早版本的凭证/网关兼容?
A:不能。v1.4.0 已切到灵心开放平台「应用」的凭证与新的网关地址,鉴权算法也由 JWT 改为 HMAC-SHA256 五元组请求头,无法平滑升级。需要重新申领凭证、切换网关、更新 create() 调用与请求头处理逻辑。完整清单见 CHANGELOG。
Q2. appId / appKey / appSecret 从哪里获取?
A:登录灵心开放平台,在「应用」页面创建应用后即可获得,三者属于同一组凭证,不要拆分使用。旧「二开智能体模板」颁发的凭证在 v1.4.0 已不再受理。
Q3. 是否需要自己实现 HMAC-SHA256 签名?
A:不需要。AgentSdk.create(url, appId, appKey, appSecret) 会在内部完成签名与请求头构造。只有在自定义代理层需要重放签名时才涉及到手写签名,签名协议见 CHANGELOG 的破坏性变更表。
Q4. 一个 SDK 实例可以订阅多种被动回调类型吗?
A:可以。v1.4.0 把公开被动回调收敛为 8 种(Audio2Llm / Audio2Tts / Asr2Llm / Asr2Tts / AsrVideo2Vlm / AsrVideo2Tts / AudioVideo2Vlm / AudioVideo2Tts),可按需注册多个。类型定义见 枚举参考,用法示例见 被动示例。
Q5. 为什么交互链路的结果都是流式返回?流式与非流式有什么区别?
A:AgentSDK 的端侧交互链路是全链路流式的——
- ASR 的音频输入以帧为单位流式上行给 SDK;
- ASR / LLM / TTS 的结果都以
onXxxDelta(增量帧) +onXxxDone(结束标记)的方式增量下发,而不是等整段结果凑齐再一次性返回。
好处是"边产出边消费":机器人可以在识别、生成、合成整体完成之前就开始播报或衔接下一步动作,端到端等待时长明显降低,响应速度与交互体验都会显著提升;非流式方案要等整段结果凑齐再一次性回吐,可感知的等待时间会明显变长。
Q6. 二开系列 AgentSDK 与传统 HTTP API 有什么区别?
A:定位不同 —— 传统 API(如 HTTP REST)是一次连接、一问一答的无状态调用:请求单帧、应答单帧、同步串行、上下文自带自灭。AgentSDK 面向机器人端侧的多模态实时交互,是长连接(WebSocket 全双工)+ 全链路时序的模型,核心差异有四点:
- 形状不同:一次交互不是"一个请求换一个响应",而是两段时序——上行是音频帧序列(ASR 的音频输入本身就是流),下行是 ASR / LLM / VLM / TTS 结果和机器人状态推送的增量事件序列(
onXxxDelta+onXxxDone)。 - 时序关系不同:请求与应答完全异步。同一
eventId内的应答帧保序(由 SDK 内部的 per-agent 线程池保证);上游阶段之间有先后——ASR done 之后 LLM 才开始产出 delta,但一旦 LLM 输出首段文字,TTS 就会拿这段文字异步合成并下发音频帧,与 LLM 后续 delta 并行推进。 - 触发方向不同:双向。机器人可主动上报(8 种被动回调:ASR / LLM / VLM / TTS 结果、机器人状态、人脸/声纹、打招呼等),SDK 也可主动下发(任务流);不再是单向 client → server。
- 控制能力不同:有一等公民的打断语义(
response.onInterrupt(eventId, interruptType, interruptTips)),可以在流未 done 时切换或终止当前应答,这在传统同步 API 中没有对应物。
一句话概括:传统 API 是"点对点的一次性问答",AgentSDK 是"双向、异步、按 eventId 组织的时序对话"。接入侧的心智模型也随之变化——从"拼请求 / 解响应"变成"订阅回调 / 拼时序 / 决定何时打断或衔接下一步"。整体线程模型与重连见 架构概述,两种交互模式详解见 被动交互指南 与 主动交互指南。