ExtSkill(扩展技能)API
ExtSkill(扩展技能)API
⚠️ 尚未上线:本能力为 v1.5.0-SNAPSHOT 开发中特性,接口与协议可能调整,正式发布前请勿用于生产环境。
v1.5.0 新增。类均位于
com.agibot.aiem.sdk.extskill。使用流程见 ExtSkill 指南。
类图
text
AgentSdk
├── registerExtSkill(ExtSkillRequest) // 关联 LinkskyClient
└── unregisterExtSkill(String requestId): void
ExtSkillRequest
├── ExtSkillRequest(agentSdk, agentId, requestId)
├── query(ExtSkillQueryCallback cb, long timeout): String // 返回 eventId
└── invoke(String extSkillId, AgentParam input,
ExtSkillInvokeCallback cb, long timeout): String // 返回 eventId
ExtSkillQueryCallback // 抽象基类
└── onQueryResult(agentId, requestId, eventId, code, msg, AgentParam result): void
ExtSkillInvokeCallback // 抽象基类
├── onInvokeAck(agentId, requestId, eventId, code, msg): void
├── onState(agentId, requestId, eventId, stateName, stateValue): void
└── onInvokeResult(agentId, requestId, eventId, code, msg, AgentParam param): void
IdGenerator
└── generateExtSkillRequestId(): String // "extskill_<21 位随机字符>"
AgentSdk(新增方法)
| 方法 | 说明 |
|---|---|
registerExtSkill(ExtSkillRequest request): void | 将 request 与当前 SDK 的 LinkskyClient 绑定,并加入全局 AgentSdkExtSkillMgr 索引。必须在调用 query / invoke 之前调用。 |
unregisterExtSkill(String requestId): void | 从索引中移除。用完或不再需要该会话时调用。 |
ExtSkillRequest
java
new ExtSkillRequest(AgentSdk agentSdk, String agentId, String requestId)
| 方法 | 语义 |
|---|---|
query(ExtSkillQueryCallback cb, long timeout): String | 查询该智能体当前可用的扩展技能清单。timeout < 50 会被 clamp 到 50(当前仅存储不生效)。返回本次消息 eventId。结果通过 cb.onQueryResult 回传。 |
invoke(String extSkillId, AgentParam input, ExtSkillInvokeCallback cb, long timeout): String | 触发指定扩展技能执行。extSkillId 为技能 ID;input 为结构化入参(AgentParam);timeout 处理规则同 query。返回本次消息 eventId。先经 cb.onInvokeAck 回受理,再经 cb.onInvokeResult 回执行输出。 |
getUpdateTs(): long | 最近一次消息发送时间(毫秒)。7200s 无活动会被后台清理。 |
getAgentId() / getRequestId(): String | 会话身份。 |
getQueryCallback() / getInvokeCallback() | 最近一次绑定的回调对象。 |
回调错误码
code | 含义 |
|---|---|
0 | 成功(网关业务层 ACK;result / param 承载返回内容) |
-1 | 服务端返回失败,msg 携带 errorMsg 详情 |
1000 | 本地失败:发送时 SDK 侧 LinkskyClient 已 closed;SDK 同步在原线程回调该 code |
ExtSkillQueryCallback
抽象基类,继承并覆盖 onQueryResult:
java
import com.agibot.aiem.sdk.AgentParam;
import com.agibot.aiem.sdk.extskill.ExtSkillQueryCallback;
ExtSkillQueryCallback queryCallback = new ExtSkillQueryCallback() {
@Override
public void onQueryResult(String agentId, String requestId, String eventId,
int code, String msg, AgentParam result) {
// code == 0 成功,result 承载技能清单;-1 服务端拒绝;1000 本地连接关闭(result == null)
}
};
ExtSkillInvokeCallback
抽象基类,invoke 分三段回调(三个方法均抽象、需全部覆盖):onInvokeAck(受理)→ onState(执行期间 0 到多次状态上报)→ onInvokeResult(执行输出)。
java
import com.agibot.aiem.sdk.AgentParam;
import com.agibot.aiem.sdk.extskill.ExtSkillInvokeCallback;
ExtSkillInvokeCallback invokeCallback = new ExtSkillInvokeCallback() {
@Override
public void onInvokeAck(String agentId, String requestId, String eventId, int code, String msg) {
// 第一段:网关已受理本次 invoke(code == 0)
}
@Override
public void onState(String agentId, String requestId, String eventId,
String stateName, String stateValue) {
// 执行期间技能侧通过 agentsdk.ext_skill.report_state 上报的进度,可能 0 到多次
}
@Override
public void onInvokeResult(String agentId, String requestId, String eventId,
int code, String msg, AgentParam param) {
// 第三段:技能执行输出,code == 0 时 param 承载出参
}
};
两个回调基类还包含 timeout 字段(由 setTimeout(...) 在 SDK 内部注入,clamp 到 ≥50ms 的占位值)。
IdGenerator.generateExtSkillRequestId()
生成形如 extskill_ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 的会话 ID(前缀 + 21 位随机字符)。与 flow_ / event_ / teleop_ 等其他前缀互不冲突。
事件类型(AgentEventType)
见 枚举参考 中的 AGENTSDK_EXT_SKILL_* 段。